GuardPLC™安全制御システムは、PLCのスループットが高く、また、ネットワーク処理が高速です。PLCおよび機能安全に関するさまざまな国際規格に準拠しています。このファミリーは、速度、方向、ゼロ速度、温度、圧力、および流れを検出するのに適しています。TÜVから認証を取得している安全Ethernetネットワーク上で通信を行なうため、EN954カテゴリ4およびSIL 3までの安全を必要とするアプリケーションに使用できます。
1753 GuardPLC™ 1600セーフティコントローラは2018年6月をもって、製造を中止し販売を終了いたします。
1753 GuardPLC™ 1800セーフティコントローラは2018年6月をもって、製造を中止し販売を終了いたします。