アクセスおよびチェーン式トラップ・キー・インターロック・スイッチ
アクセスおよびチェーン式トラップ・キー・インターロック・スイッチを導入した場合、適切なキーをインターロックスイッチに差し込んだ場合にのみ、危険な領域に立ち入ることができます。産業分野においてこのステンレススチール製アクセス・インターロック・スイッチは、ゲートを通過して立ち入ることを防止するための強固な手段となります。このインターロックスイッチを作動させるには、チェーンに接続されているレバーまたはロッドを操作します。
アクセスおよびチェーン式トラップ・キー・インターロック・スイッチを導入した場合、適切なキーをインターロックスイッチに差し込んだ場合にのみ、危険な領域に立ち入ることができます。産業分野においてこのステンレススチール製アクセス・インターロック・スイッチは、ゲートを通過して立ち入ることを防止するための強固な手段となります。このインターロックスイッチを作動させるには、チェーンに接続されているレバーまたはロッドを操作します。
ボルト・トラップ・キー・インターロック・スイッチを導入した場合、適切なキーをインターロックスイッチに差し込んだ場合にのみ、危険な領域に立ち入ることができます。産業分野においてこのステンレススチール製ボルト・インターロック・スイッチは、ゲートを通過して立ち入ることを防止するための強固な手段となります。このボルト・インターロック・スイッチを使用する場合、ゲートに電源ケーブルを敷設する必要がありません。このボルト・インターロック・スイッチの種類としては、機械式、電気式、およびソレノイド式があります。
電気的時間遅延機能を搭載したトラップ・キー・インターロック・スイッチは、危険な領域への立ち入りを許可する前に一定の経過時間を必要とするアプリケーションに使用できます。このインターロックスイッチでは、SI GuardmasterセーフティリレーとEMD Guardmaster®セーフティリレーの組み合わせによってタイミングシーケンスが実行されます。取り外し不能キーを回すと、タイマが作動します。EMDがタイムアウトすると、その出力によって内部のソレノイドに電圧が印加され、1つまたは2つのトラップキーを抜くことができます。
トラップキー開閉アダプタは、予備開閉装置やその他のホスト機器(スプールバルブなど)のインターロックに使用されます。トラップキーを回して抜くと、電気が絶縁され、ロックが解除されます。その後、トラップキーを次の処理シーケンスで使用できます。
Prosafe®ストップ・モーション・ユニット(SMU)は、装置の機械部分の動作停止を検知する必要のあるアプリケーションに使用されます。このSMUでは、誘導型近接センサによってモーションが検知され、CU2制御ユニットによってセンサがモニタされます。
トラップ・キー・ソレノイド・リリース・ユニットは、機械を絶縁し、安全に接触できるようにするための製品です。このユニットは、回転式電源スイッチとソレノイドで構成されています。外部信号が内部のソレノイドロック機構に送信されたら、トラップキーを抜くことができます。ソレノイド・リリース・ユニットのインジケータ灯には、トラップキーを抜いてもよいかどうか、つまり、ソレノイドに電力が供給されているかどうかが表示されます。ソレノイド信号が必要なのは、トラップキーを抜く必要がある場合だけです。
当社のSlamlock™トラップ・キー・インターロック・スイッチは、トラップ・キーとタング式インターロックスイッチの機能を組み合わせた製品です。インターロックスイッチにアクチュエータが差し込まれている場合(つまりガードが閉じている場合)、トラップキーを回して外すことができます。トラップキーがない場合、アクチュエータを取り外すことはできません。これにより、ガードの扉がロックされます。防御ドアを開くには、トラップキーを再度差し込んで90度回す必要があります。Slamlockインターロックスイッチの種類としては、機械式、電気式、およびソレノイド式があります。
回転式トラップ・キー・インターロック・スイッチは、機械を絶縁して安全に立ち入れるようにする目的で使用されます。また、ロボットセル内の通知ボックスとしても使用されます。電源切断後、キーを抜いて次の処理シーケンス(例: ハッチを開錠する、バルブを作動可能状態にする)で使用することができます。この回転式スイッチは、パネルに取付けることができます。また、エンクロージャと一緒に購入できます。
小型バルブ・トラップ・キー・インターロック・スイッチは、設置スペースに制約のあるアプリケーションに適しています。このインターロックスイッチは、開いたままにしておくことも、閉じたままにしておくこともできます。
トラップ・キー・インターロック・スイッチ用交換ユニットは、Prosafe®製品ラインナップ内の他の機器と接続するために、インターロックシーケンス内で使用されます。この交換ユニットは、複雑な処理シーケンスにも対応できます。