증가하는 OT 사이버보안 위협에 대처할 준비가 되셨습니까?
로크웰 오토메이션 및 ISMG 연구 보고서 읽기: 중요 인프라의 사이버보안 대비
중요 인프라 조직은 사이버 공격으로 인한 가동 중단 시간이 치명적일 수 있다는 사실을 점차 깨닫고 있습니다. 예를 들어, Colonial Pipeline 랜섬웨어 공격으로 인해 5일의 가동 중단 시간, 수백만 달러의 몸값, 복구 및 연방 벌금이 발생했으며 미국 남부 주 전역에 가스 공급이 중단되었습니다. 오늘날 중요 인프라에서 사이버보안 대비에 대해 무엇을 알고 있습니까?
이 연구 보고서에서는 조직이 다음과 같은 주요 사이버보안 조치를 배포하거나 배포하지 못하는 위치를 알아봅니다.
- '빅 셧다운'을 피하는 방법 2022년 설문조사에 따르면 자산 재고 감사를 충분히 자주 수행하는 기업은 5개 중 1개도 되지 않아 사이버 범죄자가 감지되기 전에 가상 머신을 가동하고 파괴할 수 있었습니다.
- 어떤 취약성이 가장 먼저 나타납니까? 5가지 NIST 사이버보안 프레임워크 카테고리 전체에서 언급된 일반적인 취약성은 종종 예방 가능한 침해로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 현재 33%만이 효과적인 OT 패치 관리를 채택하고 있습니다.
- 사이버보안 태세를 개선하기 위한 권장 단계 설문조사 응답자와 로크웰 오토메이션 전문가는 미래에 대비하고 지속적으로 복원력을 개선하는 데 도움이 되는 통찰력을 공유합니다.