오늘날의 업계는 빠르게 변화하고 있으며, 엔드 유저는 시장에서의 경쟁력 우위에 도움이 되는 스마트하고 지속 가능한 솔루션을 갖춘 장비 제조 업체를 찾고 있습니다. 공정 효율성 개선에서 수준 높은 시스템 디지털화 준비까지 Rockwell Automation의 확장 가능한 포트폴리오와 광범위한 산업 지식은 새로운 생산 가능성을 창출하고 고객 만족을 극대화하는 컨버팅, 인쇄 및 웹 처리 기계를 제공하는 데 도움이 됩니다.
롤투롤(Roll-to-Roll)과 그 사이 모든 것의 성능
유연한 정보 기반 장비 설계로 고객의 요구 충족
기업들은 컨버팅 기계 투자를 통해 더 빠른 전환, 더 높은 수익률, 더 높은 생산성을 달성할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 이를 위해서는 교체 가능한 섹션, 정밀한 속도 기능, 다양한 작동 모드에 대한 장력 및 토크 제어 등의 기술을 갖춘 새롭고 스마트한 기계가 필요합니다. 그리고 수요가 확실히 변화함에 따라 이러한 기계는 현재 성능에 맞게 최적화되고 미래의 스마트 제조 필요성을 충족할 수 있을 만큼 유연해야 합니다.
Rockwell Automation을 통해 차세대 스마트 웹 처리 기계의 가치를 극대화하십시오. Rockwell Automation은 제조 업체가 충족해야 하는 다양한 요구 사항을 이해하고, 고객에게 새로운 수준의 가치를 제공하는 장비 공급에 도움이 되는 광범위한 솔루션을 제공합니다. 단순한 작업에서 까다로운 작업에 이르기까지 Rockwell Automation은 가능한 최고의 스마트 장비를 설계할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.
컨버팅 및 웹 처리를 위한 장비 제조 업체
라이브러리
준비된 테스트 코드 사용으로 인한 작업 속도 향상 및 위험 감소
다양한 요구에 맞게 쉽게 정밀 조정이 가능하고 유연한 모듈형 애플리케이션 중심 코드를 사용하여 더욱 스마트하게 작업할 수 있는 방법을 알아보십시오. OEM은 Studio 5000® Application Code Manager를 통해 장비 제조 업체 라이브러에 빠르게 액세스하여 다음과 같은 장점을 누릴 수 있습니다.
- 빨라진 설계 주기
- 엔지니어링 비용 감소
- 실행 위험 감소
- 기계 가치 증가
컨버팅 및 웹 처리 솔루션이 실제로 작동하는 모습을 확인하십시오
Rockwell Automation과의 협력을 통해 업계의 발전을 이끌 수 있습니다
기계는 고객이 원하는 처리량과 유연성을 제공하고 있습니까?
엔드 유저는 급변하는 고객의 요구를 충족하면서 수익성을 유지하는 데 도움이 되는 혁신적인 시스템을 찾고 있습니다. 당사는 더 많은 데이터, 빠른 전환, 단기 실행 기능 등에 대한 요구를 충족하는 컨버팅 및 웹 처리 기계의 설계에서 제조 업체와 협력할 수 있습니다. Rockwell Automation과의 협력을 통해 경쟁 우위를 강화하는 최적화된 기계를 사용하여 시장에 더 빠르게 진입하도록 도와드릴 수 있습니다.
다음 단계로 솔루션 업그레이드
업계 최고의 기술을 사용하여 비전을 현실로 만들어 보십시오
장비 안전 및 효율성 향상
안전을 최우선으로 설계하여 더욱 생산적인 기계를 제조합니다
가동시간이 계속 중요해지고 작업자가 자동화 시스템과 더욱 긴밀하게 작업해야 하므로, 기계 제조 업체는 생산하는 모든 제품에서 안전이 어떤 역할을 하는지 고려해야 합니다.
Rockwell Automation의 혁신적인 기계 안전 솔루션을 선택하면 업계 표준을 충족하는 동시에 고객의 안전, 효율성 및 생산성을 높일 수 있습니다. Rockwell Automation의 기계 안전 솔루션이 생산 현장의 안전을 보장하는 다양한 이점을 제공하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
- 작업자 안전 향상
- 장비 가용성 증가
- 업계 표준 준수
귀사가 서비스를 제공하는 산업의 다음 단계를 살펴보십시오