오늘날의 스마트 제조 요구사항을 충족하도록 시스템을 설계하면 시스템 설계뿐만 아니라 운영과 지원도 복잡해질 수 있습니다. 유연하고 사용하기 쉬운 장비를 더 간단하게 설계할 수 있는 방법이 있다면 어떨까요? 로크웰 오토메이션의 On-Machine™ 솔루션을 사용하면 이 모든 것, 그 이상도 가능합니다.
로크웰 오토메이션의 On-Machine 제품은 현장에서 전기 캐비닛 외부에 장착되기 때문에 중앙의 대형 외함을 벗어나 더욱 최적화된 위치에 장비를 장착할 수 있습니다. 이제 더 적은 구성요소로 작업도 수행하면서 장비 성능도 한 차원 높일 수 있습니다.
혁신을 촉진하는 기술
On-Machine 솔루션은 OEM과 엔드 유저 모두에게 적합합니다. 분산 제어의 이점을 활용하여 장비를 개선하는 방법을 알아보십시오.
On-Machine의 새로운 기능
로크웰 오토메이션의 On-Machine™ 솔루션으로 산업용 장비를 더욱 쉽게 설계, 구축 및 유지보수할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션의 종합적인 통합 장비 장착 제품군은 견고한 소형 플러그 앤드 플레이 구성요소가 특징입니다. 모듈형 설계로 추가 하드웨어 없이 다양한 용도로 활용할 수 있어 조립 및 유지보수에 필요한 구성요소 수가 크게 감소합니다. On-Machine 제어는 설치 및 스타트업 작업을 간소화하여 예기치 않은 가동 중단을 방지합니다. 로크웰 오토메이션의 제어 아키텍처와 통합되어 진단, 문제 해결, 성능 추적을 지원하는 상황별 정보를 제공할 뿐만 아니라 이러한 가시성을 통해 예정된 종료 시간 동안 더욱 효율적으로 유지보수 할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 접근 방식은 작업장 안전과 생산성을 개선하면서 더 많은 현장 공간을 확보할 수 있는 제로 캐비닛 운영의 길을 열어줍니다.
On-Machine 솔루션의 실제 적용 사례를 살펴보십시오!
On-Machine 솔루션으로 구성된 분산형 환경을 구현하여 생산 환경의 모듈성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 이점을 통해 특정 지역, 산업 또는 시장 요구사항에 맞게 효율적으로 확장하고 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 모듈성은 적응성을 강화할 뿐만 아니라 기존의 제어 판넬을 사용할 때 일반적으로 발생하는 대규모 재정비 또는 재구성 관련 비용을 대폭 줄일 수 있게 합니다.
장비의 미래 가속화
로크웰 오토메이션의 On-Machine 제품은 현장에서 전기 캐비닛 외부에 장착되기 때문에 중앙의 대형 외함을 벗어나 더욱 최적화된 위치에 장비를 장착할 수 있습니다. 이제 더 적은 구성요소로 작업도 수행하면서 장비 성능도 한 차원 높일 수 있습니다.
로크웰 오토메이션의 On-Machine 솔루션으로 다음과 같은 이점을 제공하는 장비를 구축할 수 있습니다.
- 장비 라이프사이클 전반에 걸친 프로세스 간소화
- 최신 제조 요구사항에 따라 수익성 있게 대응
- 팀이 더 빠르게 행동하고 효율성을 극대화하도록 지원
로크웰 오토메이션의 On-Machine 솔루션은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 자동화 설계 및 개발 가속화
- 장비 케이블 배선/종단 최대 90% 감소
- 설치 비용 평균 30% 절감
분산형 설계를 통해 무엇을 달성할 수 있을까요?
시스템 구축 시간 단축
구성요소와 연결부가 더 적은 시스템으로 구축 및 설치 시간을 단축하십시오.
모듈성 향상
쉽게 확장할 수 있어 변화하는 요구사항을 충족하는 모듈형 시스템을 완벽하게 구현할 수 있습니다.
총 시스템 비용 감소
장비 라이프사이클의 모든 단계에서 간편한 설계로 효율성을 높여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
지속 가능성 지표 개선
On-Machine 장비가 주변 냉각을 사용할 때 각 장비에 필요한 양을 줄이고 더 적은 에너지를 사용합니다.
On-Machine 설계 확장
On-Machine 기능은 더 많은 장비를 더 빠르게 구축할 수 있도록 도와줍니다. 이 기능을 통해 리소스를 확보하여 생산을 유지할 수 있을 뿐만 아니라 차세대 시장 솔루션도 구현할 수 있습니다. 더 많은 장비를 더 빠르게 구축하면 수익을 늘리고 리드타임을 단축할 수 있습니다.