레거시 분산제어시스템을 현대화할 준비가 되셨습니까? 많은 프로세스 공장에서는 현재 노후화된 DCS를 채택하고 있습니다. DCS의 사용 수명이 만료되기 전에 새로운 자동화 시스템으로 마이그레이션해야 합니다. PlantPAx® DCS로의 DCS 마이그레이션이 진행되는 과정을 자세히 알아보십시오.
Bailey Net90/Infi90 현대화
이 동영상을 시청하여 기존 Bailey 플랫폼을 PlantPAx® DCS로 현대화하는 툴 및 서비스에 대해 알아보십시오.
레거시 TDC 플랫폼의 현대화
이 동영상을 시청하여 레거시 TDC 플랫폼을 PlantPAx® DCS로 현대화하기 위한 툴 및 서비스에 대해 알아보십시오.
Moore APACS 현대화
이 동영상을 시청하여 레거시 Moore APACS 플랫폼을 PlantPAx® DCS로 현대화하기 위한 툴 및 서비스에 대해 알아보십시오.
2019 PMIO 스캐너 하이라이트
산업 생산업체는 레거시 분산제어시스템(DCS)을 현대화할 때 어려운 결정에 직면합니다. 매몰 비용, 시간 및 노력과 같은 마이그레이션의 위험성 때문에 최신 플랫폼으로의 마이그레이션을 정당화하기에는 단종만으로 충분하지 않은 경우가 너무 많습니다. Rockwell Automation 파트너인 Aparian의 새로운 PMIO 스캐너를 통해 생산자는 단계적 현대화 접근 방식을 사용하여 DCS 마이그레이션의 위험, 시간 및 비용을 줄일 수 있습니다.