STEM 교육은 당사, 당사 파트너 및 당사 고객사와 같은 산업 리더가 되는 훌륭한 경력으로 이어질 수 있습니다. 당사는 학생들이 원대한 꿈을 꾸도록 고무하고 교내 또는 방과 후 프로그램을 제공하는 데 도움을 주는 존경받는 프로그램 파트너에게 당사의 혁신 및 기술 전문성을 지원합니다. 이러한 프로그램은 학생들이 바라는 경력을 위해 필요한 기술을 제공합니다.
FIRST
자신감, 의사소통, 리더십 및 STEM 기술 구축
FIRST®는 유치원생부터 고등학생까지 참여하는 멘토 기반의 프로그램입니다. 이것은 사회경제적, 인종적 및 성별 경계를 넘어 과학, 엔지니어링 및 기술적 역량을 구축합니다. 상당한 금전 및 물적 지원과 더불어 당사는 직원들이 멘토, 심사위원 및 중재자로서 봉사하도록 장려하고 있습니다.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/STEM-Partners_Banner2--photograph_848w477h.848.jpg)
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/STEM_Education_2--photograph_848w477h.848.jpg)
프로젝트 주도형
혁신에 학생의 참여
Project Lead the Way(PLTW)는 초중고생 대상의 극찬받는 실습 위주의 예비 엔지니어링 프로그램입니다. 교육과정은 학생들이 STEM 원리와 실제 문제 해결을 연결할 수 있도록 돕습니다. 당사는 학생 실습, 강사 교육 및 강사 인정을 지원함으로써 교육자들이 STEM을 교실에서 교육할 수 있도록 돕습니다.
ST Math
수학을 통해 어려운 문제 해결
Mind Research Institute(MIND)가 설립한 ST Math는 모든 학생들이 수학적인 사고를 통하여 세상에서 까다로운 문제를 해결할 수 있도록 보장한다는 하나의 목표로 설립된 비영리 기관입니다. MIND는 ST Math 프로그램과 게임 기반의 교수 소프트웨어를 사용하여 유치원생부터 고3 학생까지 학생을 위한 수학 이해력 및 능숙도를 증진시킵니다.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/ST-Math--photograph_848w477h.848.jpg)