제조업은 항상 기술의 발전과 함께 성장해 왔습니다. 1차 산업혁명을 시작으로 1920년대 대량 조립 라인을 거쳐 최근에는 산업용 사물 인터넷(IIoT)과 클라우드 기반 데이터 공유가 등장했습니다. 경쟁력을 유지하려면 제조업체들은 이러한 기술 트렌드의 부상에 발맞춰 변화를 수용해야 합니다. 그 중에서도 공장 현장에서 다음 세대의 혁신을 이끌어낼 준비가 되어 있는 것이 바로 5G입니다.
5G가 제조업에 어떤 가치를 더할 수 있는지, 몇 가지 방법을 소개하겠습니다.
• 강력한 연결성
5G는 고속, 저지연 및 안정적인 통신을 제공하여 빠르고 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 촉진하며, 특히 IIoT가 빠르게 주목을 받는 제조업체에게 매우 중요합니다. 산업 분야에서 기술 채택이 가속화됨에 따라 5G는 네트워크가 혁신에 보조를 맞추는데 필수적인 요소가 될 것입니다.
여기서, 바로 '프라이빗 5G'가 주목받게 됩니다. 프라이빗 5G는 조직에 전용 셀룰러 네트워크를 제공하여 공용 네트워크에 의존하지 않고 5G의 혜택을 누릴 수 있게 해주는 새로운 기술입니다. 프라이빗 5G 네트워크를 도입함으로써, 제조업체들은 낮은 지연 시간, 높은 신뢰성, 그리고 광대역 연결을 통해 수많은 장치를 실시간으로 연결하고 제어할 수 있게 됩니다. 이 혁신적인 기능은 안전성, 효율성, 의사 결정 및 프로세스 최적화를 향상시킵니다. 프라이빗 5G 네트워크를 구현하려면 인프라와 숙련된 인력에 대한 투자가 필요하지만 이점은 상당히 많을 것입니다.
• 유연성과 민첩성
스마트 제조의 세계에서는 유연성과 민첩성이 가장 중요합니다. 제조업체는 변화하는 시장 상황에 빠르게 적응해야 합니다. 5G는 빠르고 중단 없는 통신을 제공하여 즉각적인 생산 프로세스 수정을 가능하게 합니다. 클라우드 기술과 결합하여, 5G는 향상된 제어를 위해 실시간 데이터를 제공하는 것을 도울 수 있습니다.
• 유선 및 Wi-Fi보다 높은 신뢰성
기존의 유선 연결은 안정적이지만 유연성이 부족한 반면, Wi-Fi는 불안정하고 잠재적으로 운영을 방해할 수 있습니다. 5G는 비즈니스에 중요한 애플리케이션에 속도와 안정성을 제공하며 적절한 균형을 유지합니다. 추적 기능을 통해 전체 공급망으로 이점을 확장합니다.
• 연결된 생태계 구축
5G는 지리적으로 떨어진 장소에서도 협업을 가능하게 하여, 보다 통합된 작업 환경을 구축하는 데 도움을 줍니다. 작업자, 운영자 및 시설은 원활하게 소통할 수 있어 효율성이 향상하고 공장을 지능형 스마트 시설로 변화시킬 수 있습니다.
• 운영 지속가능성
프로세스 최적화는 UN의 지속가능발전목표와 같은 지속가능성 목표에 부합하여 에너지 소비 및 배출량을 감소에 기여합니다. 5G 기반의 데이터 보고를 통해 기계 출력을 더욱 정밀하게 제어함으로써, 환경에 대한 책임을 강화할 수 있습니다.

구현 과제 극복
제조 분야에서 새로운 기술을 구현할 때 안전이 가장 중요합니다. 5G와 IIoT는 안전을 강화하고 보다 안전한 작업 환경을 조성하는 데 다음과 같이 도움이 될 수 있습니다.
- 실시간 모니터링: 5G는 작업을 실시간으로 모니터링하여 잠재적인 안전 위험에 대한 통찰력을 제공하고 신속한 대응이 가능하게 합니다. 이러한 사전 대응은 사고 위험을 줄이고 전반적인 시설 안전을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 예방 조치: 일선 작업자들을 연결하여 작업자들이 자신의 위치에 대한 가시성을 지속적으로 확보하여 위험한 상황에 진입하거나 익숙하지 않은 기계를 사용하는 것을 방지합니다. 이것은 작업자와 기계의 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
- 신속한 대응: 긴급 상황 발생 시 5G는 신속하고 안전한 대피, 빠른 실종자 위치 추적, 표적 구조 작업을 지원합니다.
- 세밀한 인사이트 제공: 5G 센서와 장치들은 제조업체들에게 운영에 대한 깊이 있는 인사이트를 제공할 수 있습니다. 이를 통해 제조업체들은 잠재적인 위험을 미리 파악하고, 그에 따른 예방 조치를 취할 수 있습니다.
Published 2023년 11월 30일 (목)