스마트 VFD로 가동 중단 시간 감소
엔지니어는 스마트 VFD를 사용하여 장비 속도나 기타 특성을 측정하는 분석 모델을 설정할 수 있습니다. 또한 원격으로 액세스한 데이터를 사용하여 잠재적인 유지보수 요구를 식별할 수 있습니다. 엔지니어는 같은 속도로 작동하는 펌프 세 개를 검사할 때 펌프 한 대의 부하 토크가 더 낮은 것을 발견할 수 있습니다. 그 결과 기술자를 보내 문제를 조사할 수 있습니다. 원격 데이터 가시성이 있는 VFD는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 가동 중단 시간 및 유지보수 비용 감소
- 중요 구성요소에 대한 내장된 분석을 기반으로 수명 예측 경고 확인
- 드라이브 구성요소 런타임 시간 및 유지보수 요구 사항 확인
또한 PowerFlex 6000T VFD를 FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™와 결합하면 작업자는 공장 자산의 상태를 다음과 같이 더욱 광범위하게 파악할 수 있습니다.
- 펌프, 팬 또는 송풍기 고장 예측 및 파악
- 흐름 제한, 캐비테이션, 느슨한 장착, 블레이드 정렬 오류, 베어링 결함 등에 대한 알림 받기
최고의 가치를 제공하는 고압 인버터
석유, 금속, 광물, 식품, 제지 및 화학 물질과 같은 에너지 집약적인 산업은 글로벌 산업 에너지 사용의 50% 이상을 차지하며 스마트 모터 컨트롤 솔루션에 대한 수많은 기회를 제공합니다.
PowerFlex 고압 인버터는 펌프, 압축기, 컨베이어, 송풍기, 압출기, 팬, 믹서, 크레인, 호이스트, 냉각기 및 프로펠러용 모터를 제어할 수 있습니다. 그리고 각 애플리케이션은 에너지 사용을 줄일 수 있는 기회를 제공합니다.
상하수도, 폐수, 오일 & 가스 산업의 펌프에 Sync-Transfer Control을 적용할 수 있는 기회는 엄청납니다. 에너지 산업의 한 로크웰 오토메이션 고객은 100개 이상의 고압 인버터를 사용하며 대부분은 동기화 전송 시스템을 운영합니다.
동기화 전송 모터 컨트롤의 주요 이점 3가지
더 적은 장비로 더 많은 일을 할 수 있습니다. Sync-Transfer Control 기능이 있는 PowerFlex 6000T 및 PowerFlex 7000 VFD는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 에너지 절약. VFD의 효율성을 원활한 동기화 업 및 동기화 다운 전환과 결합하여 최적의 속도에서 직접 온라인 운영을 통해 에너지 절감 혜택을 누릴 수 있습니다. 피크 에너지 비용을 절감합니다. VFD의 크기와 개수가 감소하여 VFD 전력 손실이 줄어듭니다.
- 시간 절약. 다중 드라이브 시스템 설계에 소요되는 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 추가 VFD 지정, 구매, 배송, 설치, 시운전 및 유지보수가 가능합니다.
- 비용 절감. 자본 및 운영 비용을 모두 절감할 수 있습니다. 동기화 전송 시스템을 사용하면 하나의 MV 드라이브를 구매, 보관, 전원 공급 및 냉각하는 데 드는 비용이 여러 대의 가변 주파수 드라이브보다 저렴합니다.
로크웰 오토메이션은 1989년부터 고압 인버터와 동기화 전송 시스템을 제공해 왔습니다. 전 세계적으로 수백 개의 동기화 전송 시스템이 구현되었습니다.
스마트 VFD는 예측정비 경고를 통해 정확한 모터 컨트롤 및 실시간 프로세스 데이터를 제공함으로써 생산 목표를 달성하도록 지원합니다. PowerFlex 고압 인버터에 대해 온라인에서 알아보십시오. 고객에게 적합한 MV Drive 솔루션이 있습니다.