Loading
BLOG | Management Perspectives
Recent ActivityRecent Activity
7 분

클라우드 제조를 통한 변화 적응으로 IT/OT 격차 해소

클라우드 기반 소프트웨어의 채택으로 제조업체는 생산의 공급 및 수요 측면 모두에서 새로운 정보에 더 잘 대응할 수 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Female engineer in orange jacket looking at tablet in the factory building

디지털화가 여러 부문에서 중요한 목표가 되었지만 제조 분야에서 디지털 솔루션을 적용하기는 더 복잡해졌습니다. 산업 공정 자산 및 장비의 물질적 특성을 감안할 때 제조 투자는 여전히 주로 하드웨어 기반 중심이며 생산 수요를 충족하기 위해 플랜트 기계 업그레이드가 필수적입니다.

기업이 공급망 관리와 파트너 및 고객과의 긴밀한 통합을 둘러싼 새로운 글로벌 환경에 적응함에 따라 IT에 대한 투자가 더욱 집중되고 있습니다. 더 많은 회사가 클라우드 작업의 효율성과 비용 이점을 경험함으로써 클라우드 기반 소프트웨어는 제조 부문 내에서 성장 궤도에 있습니다.

최근 업계 보고서

에 따르면, 일반 제조업체는 처음으로 자동화 하드웨어보다 산업용 소프트웨어에 더 많은 비용을 지출할 것입니다. 이는 소프트웨어화로의 전환이 돌이킬 수 없는 과정을 설정함에 따라 해당 부문의 중요한 전환점이 됩니다. 이 투자의 가치를 극대화하기 위해 제조 라이프사이클 전반에 걸쳐 OT와 IT의 융합을 달성하는 것이 디지털 시대의 비즈니스의 핵심 목표가 될 것입니다.

새로운 공급과 수요

제조업은 늘 공급와 수요에 관한 이야기였습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 기업은 시장의 변화에 ​​적응하고 판매 데이터의 피드백 루프를 기반으로 생산량을 늘리거나 줄일 수 있는 민첩성을 갖춰야 합니다.

이제 주요 경제 및 지정학적 변화가 완전한 영향을 미치면서 수요-공급 방정식이 변화하고 있습니다. 공급 측면에서 제조업체는 공급망의 가시성, 안정성 및 보안과 관련된 문제를 처리하고 있습니다. 그들은 재료의 가용성에 대한 더 큰 통찰력을 찾고 있을 뿐만 아니라 향후 가격 경쟁력을 결정하기 위해 비용에 대한 예측 가능성도 찾고 있습니다.

또 다른 주목할만한 변화는 제조업체가 공급측 파트너와 관계를 맺는 방식이었습니다. 속도와 탄력성이 핵심 우선 순위가 되면서 그들은 OEM과 보다 역동적이고 데이터 중심적인 관계를 모색하고 있습니다. 이를 통해 변화에 적응하고 문제를 예측하며 다운타임의 위험을 줄일 수 있는 환경을 만들 수 있습니다.

또 다른 주목할만한 변화는 제조업체가 공급측 파트너와 관계를 맺는 방식이었습니다. 속도와 탄력성이 핵심 우선 순위가 되면서 그들은 OEM과 보다 역동적이고 데이터 중심적인 관계를 모색하고 있습니다. 이를 통해 변화에 적응하고 문제를 예측하며 다운타임의 위험을 줄일 수 있는 환경을 만들 수 있습니다.

수요 측면에서 제조업체는 고객과의 관계를 B2B에서 B2C 유형으로 전환하려고 합니다. 디지털 기술을 사용하여 양방향 인터페이스를 구축하면 제조업체는 최종 사용자와 실시간으로 상호 작용할 수 있습니다. 이를 통해 고객의 요구 사항을 더 잘 이해하고 피드백을 얻고 제품을 조정하여 만족과 차별화를 보장할 수 있습니다. 그것은 또한 공급망에서의 그들의 역할에 관한 근본적인 변화를 제시하며, 사실상 거래가 줄어들고 시장 정보에 대한 반응성이 높아지게 됩니다.

기존의 하드웨어 주도 제조 방식에서 공급-수요 양쪽 모두에 대한 더 큰 통제력을 갖기는 어렵습니다. 이 문제를 해결하기 위한 접근 방식은 생산 환경에 연결된 데이터 기반 기능을 구현해야 하는 긴급한 필요성을 수반합니다.

Loading

IT를 활용하여 더 다이나믹하게 업무 수행

제조에 클라우드 기반 소프트웨어를 채택함으로써 공급과 수요의 각 측면에서 직면한 과제와 열망을 해결하는 데 도움이 되고 있습니다. 제조업체는 MES 및 ERP와 같은 표준 제조 애플리케이션을 클라우드로 전환함으로써 비즈니스 목표에 따라 계획, 일정 및 처리를 보다 효율적으로 수행할 수 있습니다.

이 접근 방식은 공급망 관리, 자산 성과 모니터링 및 이해 관계자들과의 협업과 같은 영역에서 상당한 이점을 제공합니다. 제조업체는 IT와 OT를 결합하고 클라우드를 활용하여 제조 업체들은 환경의 성능을 개선하고 입력과 출력 모두에 대해 더 큰 예측 가능성을 얻을 수 있습니다. 이를 바탕으로 성장, 비용 및 서비스 개선을 촉진하여 시장 입지에 대한 방어력을 강화할 수 있습니다. 또한 지속 가능성과 추적 가능성에 대한 중요한 고려 사항에 따라 행동할 수 있는 환경이 마련되어 최종 고객의 마음속에 제품 스토리와 차별화 요소의 필수 요소가 됩니다.

디지털화로의 전환은 또한 생산 사일로와 관련된 오랜 문제를 극복하는 데 도움이 됩니다. 지리적으로 분산된 시설을 연결하고 신속한 의사 결정을 가능하게 함으로써 리소스를 최적화할 수 있습니다. 여기에는 플랜트 네트워크를 전반에서 오는 통찰력의 속도와 가치를 높여 더 큰 조정을 가능하게 하는 에지 기능의 구현이 포함된다.

Loading

OT(운영 기술)와 IT(정보 기술) 융합

IT와 OT 기능 간의 격차가 여전히 존재하는 제조업체에게 소프트웨어와 클라우드 채택을 주도하는 접근 방식을 추구하는 것은 어려운 일입니다. 디지털화의 이점을 얻기 위해서는 이러한 기능의 융합하여 기본적인 수준에서 구축하는 것이 중요합니다. 편리한 접근 방식은 이미 클라우드 공급자와 관계를 맺고 있는 파트너가 협력하여 파트너의 경험과 기능을 활용하는 것입니다.

예를 들어, Plex와의 관계를 통해 로크웰 오토메이션은 제조업체가 OT와 IT를 융합하여 관리하고 그 결과 수요와 공급의 변화에 ​​더 잘 적응할 수 있도록 지원하고 있습니다. Microsoft Azure에서 Plex의 전용 소프트웨어 솔루션을 제공함으로써 고객이 클라우드 전략을 발전시키고 가속화된 성장을 지원하도록 돕고 있습니다. 클라우드 마이그레이션 프로세스의 일환으로 우리는 고객의 필수 애플리케이션을 전환하기 위해 협력하여 고객이 클라우드의 확장성을 활용하는 동시에 기존 하드웨어에 대한 투자 필요성을 줄이도록 돕습니다.

로크웰 오토메이션은 수십 년간의 경험을 바탕으로 IT와 OT를 결합할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 제조 기업이 공장 현장에서 직면하는 실제 문제를 해결하기 위한 우리의 공통된 약속은 각 시장에서 제조 기업의 연결성을 강화하는 맞춤형 솔루션을 적용하여 경쟁력을 높일 수 있도록  지원합니다.

Loading

Published 2022년 9월 6일

주제: Accelerate Digital Transformation 경영진 관점 The Connected Enterprise

Malte Dieckelmann
Malte Dieckelmann
Regional Vice President – EMEA Software, Rockwell Automation
연결:
EmailEmail
구독하기

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 클라우드 제조를 통한 변화 적응 Chevron RightChevron Right