미래의 유연성을 위해 설계된 장비
장비 공급처를 확보하는 것은 어려운 일입니다. 그 다음에 진행되는 자본 승인 및 조달 검토 절차를 피하고 싶습니까? RFQ의 차원을 뛰어 넘는 안목을 가지고 다음에는 도전과 성공의 정의에 중점을 두면서 장비제조업체의 참여를 유도하십시오. 현재와 미래의 기계 사용 방식에 대해 다르게 생각하는 것이 목표입니다.
예를 들어, 공장은 방향 지정, 운반, 마감 및 라벨링 공정을 수행하기 위한 신뢰할만한 입증된 기술을 갖추고 있습니다. 각 제품 라인에 하나의 완성품 공정을 배정하는 것은 누구나 가능한 쉬운 해결 방법입니다. 그러나, 귀사를 지원하기 위한 단일 제어 플랫폼과 단일 OEM 연락처를 갖추고 다양한 제품에 대해 이러한 기능을 제공하는 솔루션은 어떻습니까?
여기에서는 정확한 지시가 내려질 때 장비제조업체가 실제로 귀하의 성공을 준비할 수 있게 됩니다. 첨단 기술로 제작된 스마트하고 유연한 장비를 사용한다면 다양한 포장 크기 사이의 트랜스포메이션이나 심지어 완전히 다른 제품을 생산할 수 있는 트랜스포메이션을 쉽게 수행할 수 있습니다. 이것에 대한 해답은 버튼 하나로 제품, 크기 및 구성을 변경함으로써 보다 민첩하고 유연하게 운영할 수 있도록 해주는 다목적 장비입니다.
리니어 모터 독립형 카트 기술(ICT)은 이러한 고급 솔루션 중 하나로서 기존 시스템보다 훨씬 뛰어난 유연성과 효율성을 제공합니다. ICT는 작업이 완료되면 제품을 인텔리전트하게 이동하고 트랜스포메이션 가동 중단 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축시킬 수 있어서 말 그대로 버튼 하나로 트랜스포메이션이 가능하도록 해줍니다.
유연한 제조의 또 다른 핵심 기술은 로봇 공학입니다. 공급 업체가 보유하고 있는 정확하고 안전한 통합 솔루션으로 기존 설계에 도전하십시오. 로봇 공학, 장비 및 자동화 제어 기능을 결합한 포괄적 솔루션을 통해 다양한 제품에 맞도록 장비를 신속하게 재구성 할 수 있습니다. 또한, 로봇 공학의 발전은 새로운 제품에 적합하도록 자동으로 조정되는 센서 및 비전 기술을 통해 유연성도 지원할 수 있습니다.