배치 현대화의 이점
최신 배치 소프트웨어는 생산업체가 시장 수요를 충족하는 데 필요한 민첩성을 갖지 못하게 방해하는 여러 문제에 대한 해결책을 제시합니다. 최신 배치 소프트웨어는 크게 세 가지 방식으로 도움을 줍니다.
- 가동시간 향상. 업데이트된 소프트웨어를 통해 서버를 다시 시작하거나 배치를 대기시킬 필요 없이 장비 업데이트나 용량 변경 같은 업데이트와 변경을 수행할 수 있습니다. 이는 생산에 영향을 주지 않으면서 여러 레시피 사이를 전환하기 원하는 생산업체에게 큰 이점입니다. 또한 유연성이 향상되어 새로운 장비를 추가하고 처리량을 높일 수 있어 새로운 제품이나 제품 모델을 추가할 수 있습니다. 생명공학이나 제약 같은 규제 산업에서 이러한 능력은 데이터 수집에 영향을 주지 않으면서 시스템을 변경하고 업데이트할 수 있기 때문에 특히 중요합니다.
- 레시피 관리 감소. 의약품, 세제, 샌드위치, 쿠키, 맥주 등 무엇을 생산하든 제품 모델별로 쉽고 빠르게 레시피를 재사용하는 능력이 점점 중요해지고 있습니다. 맛, 향, 색, 성분 등 조성을 조금만 변경하면 동일한 프로세스를 사용하여 새로운 제품 모델을 손쉽게 선보일 수 있습니다. 총 레시피 수와 파라미터 세트를 줄여주는 조성 관리 시스템을 사용하면 성분이 조금씩 다른 레시피에 동일한 프로세스를 사용할 수 있습니다.
- 현대적이고 직관적인 작업자 인터페이스. 일상 생활에서 모바일 기기가 널리 보급되면서 작업자들은 별다른 교육 없이 더욱 쉽게 모바일 지원 인터페이스를 사용할 수 있게 되었습니다. 작업자들은 더욱 가독성이 뛰어나고 디자인이 직관적인 인터페이스를 통해 업무를 더욱 빠르게 처리하고 실수를 줄일 수 있습니다. 또한 이러한 인터페이스는 컨텍스트 기반이어서 사용자가 가장 필요로 하는 때에 정확한 정보를 제공합니다.
엔터프라이즈 통합을 위한 최신 기술
지금까지는 배치 소프트웨어 업그레이드가 생산 영역에 주는 이점을 주로 알아보았다면, 다음으로는 더 큰 관점에서 살펴보겠습니다. 배치 소프트웨어 업그레이드는 디지털 트랜스포메이션 여정에서 다음 단계로 나아갈 수 있도록 도와줍니다.
일부 가장 큰 배치 소프트웨어에 포함된 최신 인터페이스는 시스템의 유지보수를 최소화하는 지속 가능한 기술을 제공해 여러 플랫폼에서 실행할 수 있을 뿐만 아니라 여러 장비와 폼 팩터에 걸쳐 비쥬얼라이제이션을 구현할 수 있습니다.
생산업체들은 엔터프라이즈 통합을 통해 배치 제조 프로세스를 웹 기반 엔터프라이즈 시스템에 연결하여 외부에서 제어하고 실시간으로 데이터를 확인할 수 있습니다. 제조 환경에서 ERP 및 MES 시스템의 역할이 커지면서 이러한 시스템 간의 통합이 점점 일반화되고 있습니다.
이러한 기술 업그레이드에는 최신 기술을 통한 사용자 워크플로우 및 생산 효율성 향상 같은 인력 관련 개선 사항이 있습니다. 직관적인 기술을 통해 신입 직원과 숙련 직원 모두의 적응 및 교육 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 최신 배치 소프트웨어는 유지보수를 위한 가동 중단, 조성 입력과 관련된 작업자의 실수, 레시피 관리 시간 및 엔지니어가 여러 레시피를 유지하는 데 필요한 시간을 최소화합니다.
승리에 필요한 유연성과 민첩성
고객이 다양성을 요구하는 추세가 계속 증가하면서 생산업체들이 새로운 제품과 레시피를 만들고 도입해야 하는 시간이 점점 짧아지고 있습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 유연성과 민첩성, 즉 장비를 추가 및 제거하고 제품을 다변화하는 능력에 우선 순위를 두는 제조업체들이 최고의 위치에 오르게 될 것입니다.
FactoryTalk® Batch 소프트웨어의 최신 버전에 대해 자세히 알아보십시오.