IDC Solution Brief에 따르면 기업들은 Fiix의 분석 및 자산 가시성을 통해 자산과 제조 운영을 보다 쉽게 관리할 수 있다고 보고했습니다. 고객들이 발견한 주요 이점은 다음과 같습니다.
- 조직의 물리적 자산을 관리하고 유지보수하는 팀의 가시성 향상
- 편리한 사용으로 관리가 간소화됨
- 운영 표준화로 효율성 향상
- 조직의 성장에 따른 플랫폼 확장성
CMMS 자산 관리 도구를 사용하면 기업이 모든 장비 정보를 한 곳에서 보고 분석하며 조치를 취할 수 있습니다. 기업들은 Fiix CMMS를 사용하여 다양한 위치에서 자산, 표준 프로세스, 투명성을 더 잘 파악하여 운영 측면의 성과를 달성할 수 있습니다. 기업들은 사용자, 장비, 재고, 구매, 작업을 근무 교대, 구역 또는 생산 현장별로 구성합니다. 또한 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 자산 계층구조를 만들고 유사한 자산을 그룹화함으로써 유지보수 팀은 작업 예약, 할당, 추적을 한 번만 하면 됩니다.
또한 Fiix CMMS는 기술자를 위한 모바일 애플리케이션, IT 및 운영 기술(OT) 통합, 개선된 유지보수 결과를 위한 응용 AI를 제공합니다.
가동 중단 시간을 줄이는 것이 주요 이점입니다. 가동 중단 시간은 작동 불가 고장으로 인해 자산에 수리 또는 검사가 필요한 경우 발생합니다. 장비 고장을 항상 피할 수 있는 것은 아닙니다. 그러나 수리 및 사전 유지보수(PM)가 비효율적일 경우 가동 중단 시간이 길어집니다. 이러한 비효율성으로 인해 생산 손실이 발생하면 시설에 상당한 시간과 비용이 소요될 수 있습니다.
Fiix CMMS를 사용하면 자산 수리 및 점검이 쉬워지므로 가동 중단 시간이 최소화됩니다. 기술자는 어느 위치에서나 모바일 앱에 로그인할 수 있습니다. 다음으로, 자산의 이력, 다이어그램, 예비 부품의 위치 등을 볼 수 있으므로 작업을 더 빨리 수행할 수 있습니다. 또한 CMMS 소프트웨어는 조직에서 너무 오래 걸리는 작업 주문을 찾고 지연의 원인을 파악하여 신속하게 수리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
또 다른 필수적인 특징은 전화, 스티커 메모, 화이트보드 또는 구두 지시를 통한 구식 작업 요청 방법을 없애는 것입니다. 이러한 구식 프로세스로 인해 유지보수 팀은 작업 지시서를 작성하고 데이터를 입력하는 데 불필요한 시간을 소비해야 합니다. CMMS는 작업 요청 프로세스를 자동화하여 많은 추가 단계를 제거합니다. 직원은 작업 요청을 기록하거나 PM 트리거를 설계하거나 자산의 실시간 상태를 기반으로 작업 지시서를 작성하는 센서에 연결할 수 있습니다. 작업 지시서를 번역하거나 작업자를 추적하거나 파일 캐비닛을 뒤지는 데 시간을 낭비하지 않습니다.
Fiix CMMS를 사용하여 현대적인 유지보수 과정으로 간소화할 수 있습니다. 당사는 귀사와 협력하여 유지보수 소프트웨어를 평가, 구매, 구현 및 통합할 수 있는 도구를 제공합니다.