그러나, 성공을 맛본 사람들은 이것을 더 발전시켜서 규모를 확장하여 취미생활을 전문적인 직업으로 발전시키길 원할 것입니다. 사무실에서 일하는 직업은 아니지만, 그럼에도 불구하고 비즈니스 벤처 기업입니다. 분명 수요가 존재하고 사람들이 사랑하는 양조주를 만들고 있다면 벤처가 아닐 이유가 없지 않을까요?
애주가들이 특정 브랜드나 스타일을 선택할 때마다 이들이 이것을 처음 느꼈던 맛과 동일한 맛을 느낄 수 있도록 예술적인 과정을 유지하면서 예술성을 잃지 않고 일관적인 양조주를 지속적으로 생산할 수 있는 실질적인 도구로 전환할 수 있는 시점이 존재합니다.
훌륭한 양조 기술은 레시피 설계 및 재료 선택에 녹아 있는 지혜, 직감 및 영감에 숨어 있습니다.
그 다음부터는 반복적이고 효율적이며 경제적인 공정을 만드는 일에 달려 있습니다. 여기서부터 최고의 맥주에 들어가는 것을 성분을 문서화하고 반복해서 생산할 수 있는 자동화가 시작됩니다.
기술적인 입장에서 볼 때 자동화는 정확한 양조장 제어 기능을 제공함으로써 각 제조 단계의 효율성을 높이고 양조주의 일간 생산량을 증가시킬 수 있습니다. 발효 온도 조절을 통해 품질 및 일관성을 유지합니다.
최첨단 장비 덕분에 공정을 수동으로 진행할 필요가 줄어들며 생산성이 향상됩니다. 에너지 및 전력 비용이 절감됩니다.
예를 들어, 장비에서 화학물을 세척해야 하는 시점을 보여주는 자동 pH 미터 덕분에 경제적이고 지속적인 세척 공정이 가능합니다.
양조주 제조가 단순한 취미 차원을 넘어선 양조업자에게 있어서 자동화는 신규 시스템에 대규모 투자를 필요 없이 생산량을 증가시키고 제품 품질을 유지하는 간편한 방법입니다.