통합된 자동화 아키텍처는 인더스트리 4.0 컨셉을 실현하는 기반을 마련합니다. 적절한 정보를 적시에 액세스하여 중요한 운영 결정을 내릴 수 있습니다. 또한, 장비를 공장에 간편하게 통합하고 급변하는 시장 요구에 따라 신속하게 전환할 수 있습니다.
통합 아키텍처는 표준 네트워크, 제어 플랫폼, 데이터 구조 및 설계 환경을 공유하는 제어 및 정보 시스템을 사용합니다.
예를 들어, 단일 네트워크는 공장 시스템을 서로 연결할 뿐만 아니라 기업의 나머지 부분에도 완벽하게 연결할 수 있습니다. 또한, 표준화된 공유 데이터 구조를 통해 운영 전반에서 데이터를 간편하게 가져와서 작업자를 위한 실행 가능한 정보로 전환할 수 있습니다.
이를 통해 전기 자동차 생산을 더 빠르고 유연하게 운영할 수 있도록 도움을 주는 스마트 기술과 기능을 배포할 수 있습니다. 고려해야 할 솔루션은 다음과 같습니다.
1. 확장형 인프라: 이러한 서비스를 통해 네트워크를 융합하고, 플랜트와 비즈니스 시스템을 연결하며, 작업자가 향상된 의사 결정을 위해 정보를 액세스할 수 있습니다. 예를 들어, IaaS(Infrastructure-as-a-Service)는 네트워크 인프라를 설계, 배포 및 유지 관리해야 하는 부담을 덜어 줍니다. 이것은 사전 엔지니어링된 네트워크 제품, 현장 구성 및 24/7 원격 모니터링을 하나의 계약으로 통합합니다.
2. 독립형 카트 기술: 전기 자동차 생산에 있어 주목할만한 변화입니다. 배터리 및 전기 모터와 같은 소형 부품 또는 전체 차체를 기존 기계 솔루션보다 더 빠르고 정확하게 공장에서 이동할 수 있습니다. 하나의 버튼만 사용해서 신속하게 전환할 수 있습니다. 따라서, 이동 부품 수가 감소하면서 유지 보수 필요성이 줄어서 가동 시간이 향상됩니다.
3. 모듈형 및 확장형 MES: 개별 제조 실행 시스템(MES) 애플리케이션을 사용하면 전체 MES 소프트웨어에 투자하지 않고도 생산을 이해하고 관리할 수 있습니다. 애플리케이션은 품질, 장비 성능, 또는 계통도 및 추적과 같은 특정 문제를 해결합니다. 단일 MES 애플리케이션의 장비 또는 작업 영역 레벨에서 시작하여 다른 애플리케이션을 추가하거나 전체 MES로 확장할 수 있습니다.
자세한 내용은 캘리포니아 주 산호세에 있는 전기 자동차 혁신 센터를 방문하십시오.
rok.auto/electricvehicle에서 자세한 내용을 확인하십시오.