유지보수를 최적화하기 위한 향상된 통찰력
고급 예방형 유지보수 기능이 있는 인버터는 훨씬 스마트하고 정확한 유지보수 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
운영자와 기술자는 각 중요 구성요소의 수명 종료 데이터를 시간 단위로 추적하여 유지보수 활동에 대한 계획을 개선할 수 있습니다. 또한, 중요 구성요소가 예상 잔여 작동 수명의 일정 비율에 도달하면 경보로 알려줍니다. 그 다음에, 구성요소를 교체할 정확한 날짜 또는 근무 시간에 대한 유지보수 계획을 세울 수 있습니다.
인버터는 운영 전반에서 학습하고 성능을 최적화하도록 지원할 수 있습니다.
예를 들어, 냉방이 되는 시설에서 작동하는 인버터는 냉방이 되지 않는 시설에 비해 수명이 더욱 길어질 것입니다. 특히, 인버터의 방열판 팬에 사용되는 베어링은 더운 시설에서 더 빠르게 마모될 수 있습니다. 그렇다면 냉방이 부족한 시설에 냉방 기능을 추가하는 것이 인버터의 수명을 연장하고 유지보수 작업을 줄일 수 있다는 충분한 재정적 및 운영상 타당성을 얻을 수 있을 것입니다.
내장된 예방적 유지보수 기능
예방적 유지보수 기능이 내장된 인버터의 가장 매력적인 기능 중 하나는 이 기능을 고유한 제품 기능으로 제공한다는 사실입니다. 예방적 통찰력을 얻기 위해 추가 기능이나 비용이 필요하지 않습니다.
잔여 수명 구성요소 데이터는 인버터에서 직접 조회할 수 있습니다. 공장 전반의 비쥬얼라이제이션 소프트웨어 또는 클라우드로 데이터를 확장할 수 있는 옵션도 있습니다. 이렇게 하면 작업의 규모와 필요 사항에 적합한 예방적 유지보수 전략을 수립할 수 있습니다.
예방적 유지보수 기능이 내장된 인버터에 대한 자세한 내용은 최신 Allen-Bradley PowerFlex® 755T 인버터를 확인하십시오. 인버터는 특허 등록된 TotalFORCE 기술을 사용하여 첨단 예방적 유지보수를 제공하며 10~6,000 마력의 애플리케이션에 적합하도록 설계되어 있습니다.