추천
좋은 소식은 커넥티드 스마트 장비, 지능형 컨트롤러, 산업용 시스템, 애플리케이션 등 새로운 산업용 사물인터넷(IIoT) 솔루션이 매일 출시되면서 커넥티드 엔터프라이즈를 구현하는 기술이 빠르게 발전하고 있다는 사실입니다.
나쁜 소식은 그 결과 자본 투자 결정이 전보다 더 어려워질 수 있다는 점입니다.
구형 시스템과 노후 장비가 운영 비용이 많이 들고 고장에 취약하고 사이버 보안 위협에 노출되기 쉽지만, 대부분의 경영진은 시스템과 장비의 교체나 업그레이드를 주저합니다. 예를 들어, 대부분의 제조업체는 기술적으로 IIoT를 활용할 준비가 되어 있지 않습니다.
- 23%만이 현재 네트워크 인프라가 IIoT 장비 간 통신을 지원한다고 보고했습니다.
- 25%만이 네트워크 인프라가 IIoT 장비-엔터프라이즈 간 통신을 지원한다고 보고했습니다.[i]
그러나 모든 산업 분야의 경쟁업체들이 IIoT 기술을 도입해 생산성을 향상시키고 고객 요청에 신속하게 응답하고 EHS 성능을 개선하고 장비 수명을 연장하고 있기 때문에 방관자로 남아 있을 경우 격차가 발생하고 이 격차는 시간이 지날수록 더욱 벌어집니다. 게임을 계속하려면 커넥티드 엔터프라이즈의 구축을 위한 전략적 투자 계획을 수립해야 합니다.
- 장비, 기기, 시스템 및 소프트웨어의 수명 주기 분석을 수행합니다.
- 자동화 현대화 요구사항(중요 요구사항 및 최대 위험) 및 목표(정보에 입각한 비즈니스 결정을 지원하기 위한 운영 개선 및 IIoT 인텔리전스)의 우선 순위를 정합니다.
- 구형 장비 및 기기를 활용하고 개선하는 마이그레이션 옵션을 평가합니다.
- 요구사항, 목표 및 예산을 충족하는 맞춤 솔루션이나 사전 구성된 시스템을 선택합니다.
- 이행하고 개선합니다.
대부분의 기업은 초기 업그레이드의 투자 수익(ROI)으로 신속하게 더 많은 프로그램에 자금을 투입하고, 결과적으로 운영과 정보의 융합을 통해 전사적으로 효율성과 생산성을 향상시킵니다.
많은 다른 제조업체들이 이미 IIoT의 성공을 즐기고 있기 때문에 지금 투자하는 것이 중요합니다. 제조업체의 72%는 지난해 IIoT 기술을 운영에 적용하면서 생산성이 증가한 것으로 보고했고, 69%는 수익성이 향상되었다고 보고했습니다. IIoT 인프라를 구축한 기업은 생산성 극대화와 수익 증대라는 혜택을 누렸습니다.
이제 IIoT를 시작할 준비가 되었습니까?
Published 2017년 10월 19일 (목)