사양(Spec)보다 한발 앞서 가기
독립형 카트 기술(ICT)과 같은 입증된 시스템은 기존 장비의 처리량 및 물리적 한계에 대한 현명한 대안입니다. 그러나, 사양보다 앞서가야 합니다.
일반적으로는 다음과 같은 절차가 진행됩니다. 특정 목적을 위한 장비의 구입은 구매 또는 엔지니어링 부서가 담당합니다. 이 부서는 목적에 맞는 견적 요청(RFQ)을 보내고 장비제조업체는 여기에서 크게 벗어나지 않는 범위 내에서 장비의 견적을 내게 됩니다. 이렇게 하지 않는다면 영업 손실이 발생할 위험이 있기 때문입니다.
작업을 수주한 후에는 일이 신속하게 진행되며, 장비가 구축된 후에 비로소 경영진이 공장 승인 테스트를 위해 모습을 보입니다. 경영진 눈에 보이는 장비는 미래를 대비해서 제작된 것이 아닙니다. 이러한 장비는 버튼 하나만 눌러서 전환되거나, 다양한 팩 패턴을 제공하거나, 가장 중요한 비즈니스 과제를 해결하지 못합니다. 이들은 결국 많은 비용이 들어가는 수정 및 개조가 필요한 미래에 부딪히면서 적절한 포장 장비에 대한 초기 추가 비용은 부차적인 사항으로 밀리게 됩니다.
경영진은 ICT와 같은 발전이 생산뿐만 아니라 사업적인 문제를 어떻게 해결해 주는지 인식하고 있어야 합니다. 이러한 ICT는 적절한 인피드 또는 피치 변경 방법을 사용함으로써 통상적인 선형 운송 시스템보다 뛰어납니다.
이 프로세스는 프로젝트가 진행되기 전에 시작됩니다. 즉, 견적 요청(RFQ)을 보내기 전부터 시작됩니다. 특정 용도로 구매하라는 지시가 있기 전에는 여전히 모든 것이 가능합니다.