네트워크에 연결된 시스템은 또한 전기 시스템에 대한 원격 액세스가 가능하여 안전을 향상시켜 줍니다. 작업자들은 고압 변전소에 직접 진입하지 않아도 전기 시스템이나 차단기의 개방/폐쇄 정보를 원격 컴퓨터나 모바일 장치로 확인할 수 있습니다.
시스템 통합업체: 더 빠르고 효과적인 통합
기존에는 통합업체들이 각 전기 제어 시스템에 맞게 프로그래밍을 개발해야 했습니다. 그러나 일부 지능형 패키지 전원 시스템에는 다른 프로젝트들에서 재사용이 가능한 사전 구축된 표준 페이스플레이트가 포함되어 있습니다. 이는 프로그래밍 요구사항을 감소시키고 통합에 필요한 시간을 단축하는데 도움을 줍니다.
올바른 기술을 갖춘 공급업체는 통합업체들이 지능형 전기 장치(IED) 데이터를 고객이 필요로 하는 속도로 제공할 수 있도록 해줍니다. 레거시 네트워크로의 인터페이스와 함께 IEC-61850이나 EtherNet/IP 같은 통신 프로토콜을 사용하면, 공급업체는 모든 IED를 연결하고 장비와 운영 상태 정보에 대한 실시간 액세스를 제공할 수 있습니다.
여러 다른 시스템들이 구축되기 전에 어떻게 성능을 발휘하는지 파악하는데 도움을 주는 성능 가이드라인을 개발한 공급업체들도 있습니다. 이는 통합업체들이 설계 및 테스트 시간을 감소시키는데 도움을 줄 수 있습니다.
스마트한 비즈니스 모델
통합업체들은 산업체 고객들이 보다 연결되고 데이터 중심이 될 수 있도록 지원하는데 핵심적인 역할을 수행합니다. 그리고 안정적으로, 또 비용 효율적으로 고객이 운영 최적화에 필요한 정보에 액세스할 수 있도록 지원하는 통합업체들이 성공을 할 것입니다. 지능형 전력 및 전기 시스템을 공급할 수 있는 역량을 확보하면, 시스템 통합업체는 새로운 프로젝트와 새로운 비즈니스 기회를 얻을 수 있습니다.
로크웰 오토메이션은 전기 및 프로세스 제어를 통합하여 실시간 전기 제어 시스템 데이터가 가진 잠재력을 발현해주는 지능형 패키지 전원 시스템을 제공함으로써, 통합업체들이 이러한 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원합니다. 지능형 패키지 전원 솔루션에 대한 보다 자세한 정보는 여기를 클릭하십시오.