효율적인 통합
먼저 저전압 MCC를 제어 시스템에 통합하는 워크플로우를 살펴 보겠습니다. 오일 및 가스 산업의 많은 사람들이 LVMCC를 타사 분산 제어 시스템(DCS) 또는 기타 레거시 자동화 컨트롤러에 통합하는 과제에 맞서고 있습니다. DCS는 EtherNet/IP에서 통신하지 않는 경우가 많기 때문에 통합을 가능하게 하려면 추가 하드웨어를 설치해야 합니다.
이 문제를 해결하기 위해 로크웰 오토메이션은 PowerFlex 750 시리즈 인버터 를 사용하는 가변 속도 애플리케이션부터 E300 전자 과부하 릴레이 가 제어하는 고정 속도 애플리케이션과 SMC 소프트 스타터 가 필요한 저전압 시동 애플리케이션에 이르기까지 MCC 내부의 모든 지능형 장치를 통합하는 Modbus TCP/IP LVMCC 솔루션을 개발했습니다. 로크웰 오토메이션은 Encompass 파트너인 HMS Networks와 협력하여 기본 Modbus TCP/IP 통신의 E300 전자 과부하 릴레이용 Modbus TCP/IP 통신 모듈 을 개발했습니다. 이 솔루션은 PowerFlex 750 시리즈 드라이브와 SMC Flex 및 SMC-50 소프트 스타터를 보완하여 새로 배포된 DCS 또는 레거시 DCS에 간편하게 통합할 수 있는 완벽한 솔루션으로 만듭니다.
유지 보수성 개선
제어 시스템으로 통합되면 MCC 내부에서 네트워크로 연결된 솔루션이 시스템에서 작동하는 모터를 쉽게 제어할 수 있도록 유연한 장치 구성을 제공해야 합니다. 또 다른 문제는 솔루션이 항상 유지 보수 및 서비스가 쉬워야 한다는 사실입니다. MCC 장치를 유지 보수하고 수리하는 기능은 모듈형 설계 방식으로 간단하게 해결할 수 있습니다. Modbus TCP/IP 연결을 통해 사용자는 DCS에서 전력, 에너지 및 유지 보수 데이터를 액세스할 수 있습니다. 이 정보는 편리한 시간에 장비를 서비스할 시점을 결정할 때 사용할 수 있습니다.
안전은 최우선 순위
MCC의 핵심 기능 중 하나는 유지 보수 인력과 고에너지 장비를 분리하는 것입니다. 이러한 기능은 중앙 장착 버스와 같은 특정 설계 기능을 통해 수행되어 효율성을 높이고 모터 제어 장치가 제거될 때 수직 버스를 즉시 격리하는 자동 셔터와 같은 장비의 열 방출을 향상시킵니다. CENTERLINE® 모터 제어 센터 안전 포트폴리오는 위험을 완화하고, 공장과 애플리케이션을 더욱 안전하게 만들도록 지원하는 주요 기능으로 구성됩니다.
ArcShield® CENTERLINE® MCC 는 발생 가능한 폴트 전류의 양을 제한하고 이벤트가 발생하려는 경우 위험한 아크 폴트를 억제하여 인클로저 전체로 전달되는 것을 방지하도록 설계되어 있습니다. 추가적인 전기 위험에 대한 노출을 줄이기 위해, 더 높은 주파수에서 제거되는 부하에 SecureConnect® 장치 스태브를 설치할 수 있습니다.
마지막으로, 직원의 안전을 높이기 위해 UL 정격 절연 버스를 제공할 수 있습니다. 절연 버스는 아크 전파를 방지할 뿐만 아니라 부식성 염무 또는 기타 환경적 위험으로부터 버스를 보호하여 수명을 향상시킬 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 MCC 설계에 업계를 최고의 다양한 안전 기능을 내장했습니다. 자세한 내용은 더욱 안전한 MCC를 위한 3가지 주요 설계 특징을 참조하십시오.
더 이상 두렵지 않은 CENTERLINE LVMCC 통합
Modbus TCP/IP에서 통신하는 지능형 장치로 구축된 CENTERLINE MCC 포트폴리오는 DCS 통합 시간, 노력 및 비용을 줄여줍니다. 이를 통해 귀사와 같은 오일 및 가스 고객은 지금과 같은 어려운 시기에 수익을 올리면서 가동 시간을 보다 안전하고 안정적으로 개선할 수 있습니다.