"가능성의 한계를 발견하는 유일한 방법은 그 한계를 조금 넘어 불가능에 도전하는 것입니다."
아서 C. 클라크(Arthur C. Clarke)의 이 명언은 인류가 상상할 수 있는 한계를 넘어서도록 이끈 혁신과 진보의 정신을 함축하고 있는 적절한 예시입니다. 그 어느 때보다 사람들은 지속적인 문제에 대한 직관적이고 적응 가능한 해결책을 찾기 위해 자원, 이웃, 리더를 찾고 있습니다. 오늘날 안전 분야에서 로크웰 오토메이션은 과거의 한계가 미래의 가능성으로 바뀌는 새로운 시대의 문턱에 서서 그 부름에 응답하고 있습니다.
기존 안전 시스템의 한계
역동적인 현대 산업 세계는 매우 복잡하며 안전이 무엇보다 중요합니다. 탄탄한 정유 공장과 화학 공장부터 복잡한 제조 시설에 이르기까지 직원의 복지 보장, 소중한 자산 보호, 환경 보호는 비즈니스 우선 순위의 최전선에 있습니다.
기존의 안전 시스템은 필수적이기는 하지만, 진화하는 산업계의 요구 사항을 따라잡기 위해 종종 도움이 필요했습니다. 내재된 복잡성, 유연성 및 통합 문제는 장벽을 만들고 생산성을 저해하며 심지어 안전 자체를 위협할 수 있습니다. 안전에 대한 보다 간소화되고 적응력이 뛰어나며 비용 효율적인 접근 방식에 대한 필요성이 그 어느 때보다 분명해졌습니다.
새로운 안전의 시대, Logix SIS 소개
산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션의 선구자인 로크웰 오토메이션은 Logix SIS를 출시하며 이러한 도전에 나섰습니다. 이 최첨단 안전 계측 시스템은 산업 안전의 환경을 재정의합니다.
Logix SIS는 단순히 기존 솔루션을 점진적으로 개선한 것이 아니라, 기업이 전례 없는 수준의 보호, 효율성 및 생산성을 달성하는 방법에 대한 연결된 접근 방식을 강화하는 안전의 미래로의 과감한 도약이자 패러다임의 전환입니다.
개별적으로 작동하는 기존 안전 시스템과 달리 Logix SIS는 로크웰 오토메이션의 통합 아키텍처(Integrated Architecture®)와 원활하게 통합되어 안전 및 프로세스 제어를 위한 공통 플랫폼을 활용합니다. 이러한 간소화로 별도의 엔지니어링 및 유지보수 인력이 필요하지 않아 복잡성이 줄어들고 프로젝트 일정을 앞당길 수 있습니다. 친숙한 Logix 프로그래밍 도구와 간소화된 구성 프로세스를 통해 안전 시스템을 쉽게 설계, 구현 및 유지 관리할 수 있습니다.
Logix SIS의 주요 기능 및 이점:
- 고가용성 및 SIL 2 /SIL 3 인증: Logix SIS는 까다로운 안전 애플리케이션을 위해 설계되어 산업 안전의 최고 표준인 안전 무결성 수준(Safety Integrity Level; SIL) 2 및 SIL 3 인증을 획득했습니다. 즉, 가장 심각한 위험으로부터 강력한 보호를 제공하여 직원, 자산 및 환경의 안전을 보장하는 Logix SIS를 신뢰할 수 있습니다.
- 확장성 및 유연성: Logix SIS는 비즈니스와 함께 적응하고 성장하도록 설계되었습니다. 모듈식 설계로 필요에 따라 시스템을 신속하게 확장하거나 수정할 수 있어 변화하는 환경에서도 안전 인프라의 실용성과 관련성을 유지할 수 있습니다. 새로운 프로세스, 장비 또는 안전 구역을 추가하든 Logix SIS는 요구 사항을 충족하도록 확장할 수 있어 시대를 앞서나가는 데 필요한 유연성과 민첩성을 제공합니다.
- 비용 효율성 및 ROI: Logix SIS는 단순한 안전 솔루션이 아니라 비즈니스에 대한 전략적 투자입니다. 기존 로크웰 오토메이션 하드웨어와 소프트웨어를 활용하고, 추가 라이선스가 필요 없으며, 엔지니어링 프로세스를 간소화함으로써 Logix SIS는 총 소유 비용을 절감하고 강력한 투자 수익을 달성할 수 있도록 도와줍니다.
- 생산성 및 가동 시간 향상: 다운타임은 생산의 적입니다. 고급 진단 및 예측 유지보수 기능과 결합된 Logix SIS의 고가용성 아키텍처는 안전 관련 중단과 예기치 않은 다운타임을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 지속적인 운영을 제공하고 생산량을 극대화하여 수익을 보호할 수 있습니다.
오늘 준비하는 내일의 안전
Logix SIS는 기업이 안전 및 운영 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 포괄적이고 통합적이며 미래를 대비하는 솔루션을 제공하는 산업 안전 분야의 대담한 진보를 상징합니다. 이는 로크웰 오토메이션을 정의해 온 혁신과 진보의 정신에 대한 증거입니다.
미래는 우리가 다가가는게 아닙니다. 미래는 우리가 만들어가는 것입니다. 로크웰 오토메이션과 함께라면 더 안전하고 효율적이며 생산적인 운영의 미래를 만들 수 있습니다.
여기에서 Logix SIS에 대해 자세히 알아보세요. Logix SIS 웨비나 를 통해 기능과 애플리케이션에 대한 심층적인 인사이트를 얻으세요.