많은 현장에서 규정을 준수하려는 의도로 록아욱/태그아웃 절차를 시작합니다. 그러나 시간이 지날수록 직원들은 점점 바빠집니다.
장비 변경, 신입 사원 합류... 그렇게 록아웃/태그아웃 절차를 마지막으로 업데이트한 지 몇 년이 지났습니다. 결과적으로 모든 장비를 하나하나 검사하고 새로운 록아웃/태그아웃 절차를 개발할 시간이 없기 때문에 더 이상 규정을 준수하지 않습니다.
이 이야기가 친숙하게 들리나요?
당신 혼자만의 이야기가 아닙니다. 록아웃/태그아웃은 제조 업계에서 가장 많이 거론되는 규정입니다. 또한 모든 부문에서 가장 많이 언급되는 상위 10개 규정에 포함됩니다.
OSHA(Occupational Safety and Health Administration: 미국 노동성 산하의 직업안전 위생국)은 제조 및 기타 시설이 장비 서비스 및 유지 관리 중에 위험한 에너지를 제어하여 모든 직원에게 안전한 작업 환경을 제공하도록 잠금/태그아웃 지침을 개발했습니다.
규정에 맞는 록아웃/태그아웃 절차를 마련하면 매년 작업장에서 발생하는 상해를 줄일 수 있습니다.
또한 잠금/태그아웃 절차를 준수하면 생산성이 향상되어 비즈니스에 가시적인 이점이 있습니다.
록아웃/태그아웃 절차로 생산성을 향상시키는 방법
일부 회사는 잠금/태그아웃 절차 업데이트가 시간낭비라고 생각하지만 사실 이 프로세스를 거치면 장기적으로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
다운타임 감소
간단한 록아웃/태그아웃 절차가 있으면 기계에 서비스가 필요할 때마다 중단 시간을 최소화할 수 있습니다. 또한 권한이 있는 직원은 효율적으로 작업하기 위해 무엇을 해야 하는지 정확히 알 수 있어 장비를 잠그고 태그 아웃하는 방법에 대해 파악할 시간에 기계 서비스에 집중할 수 있을 것입니다.
작업 시간 및 비용 절약
기계를 수리하는 데 시간이 오래 걸릴수록 회사는 아무런 대가 없이 지출하는 비용만 늘어납니다. 록아웃/태그아웃 교육을 받은 승인된 직원의 시간 낭비를 줄이는 것 외에도 명확한 잠금/태그아웃 절차를 마련하면 서비스 중에 장비 작업을 중단해야 하는 직원의 인건비를 절약할 수 있습니다.
생산 지연시간 감소
장비에 예기치 않은 서비스가 필요하거나 프로세스의 중요한 시점에 다운 타임이 발생하는 경우 생산 지연시간이 길어져 운송 및 물류에 더 많은 비용을 지불하게 될 수도 있습니다.
아시다시피 다운타임 비용은 빠르게 증가될 수 있습니다. 명확한 록아웃/태그아웃 절차를 마련하면 직원의 시간을 절약할 수 있기 때문에 비용 또한 절약할 수 있습니다. 간단한 록아웃/태그아웃 절차를 통해 절약할 수 있는 총 비용은 직원에게 지급하는 금액과 시설의 생산 시간 비용에 따라 달라집니다.
정기적인 록아웃/태그아웃 절차 업데이트를 통해 회사는 불과 몇 개월 만에 상당한 투자 수익을 얻을 수 있습니다. 좋은 점은 시간이 지남에 따라 ROI가 계속 증가하여 결국 록아웃/태그아웃 절차를 만들고 구현하는 데 투자한 시간이 그만한 가치가 있다는 것입니다.
록아웃/태그아웃은 생각만큼 오래 걸리지 않습니다.
우리는 고객들로부터 록아웃/태그아웃 절차를 생성, 구현 또는 업데이트할 시간이 없다고 들었습니다. 또는 절차를 직접 작성할 때 이 분야의 전문가가 아니기 때문에 에너지원을 놓치고 있다고 했습니다.
록아웃/태그아웃은 생각보다 오래 걸리지 않습니다.
록아웃/태그아웃 절차를 만드는 데 모든 이해관계자를 참여시킨 노스캐롤라이나에 기반을 둔 회사의 예를 들어보십시오. 이 회사는 여러 부서의 이해 관계자와 협력하여 문자 메시지 및 시각적 이미지를 포함하는 포괄적인 록아웃/태그아웃 절차를 개발했습니다.
록아웃/태그아웃 절차가 없는 상태에서 불과 1주일 만에 OSHA 규정을 완전히 준수하게 되었습니다. 그 일주일 동안의 작업은 가동 중지 시간을 최소화하고 모든 직원의 안전을 개선하는 데 그만한 가치가 있었습니다. 이제 회사는 근로자와 감독자를 참여시키고 생산성을 향상시키며 승인된 직원의 안전을 확보하는 포괄적인 잠금/태그아웃 프로세스를 갖추고 있습니다.
록아웃/태그아웃 프로세스에 도움이 필요하십니까?
우리는 항상 고객의 시간이 부족하다는 것을 알기 때문에 다양한 산업 분야의 회사들과 협력하여 록아웃/태그아웃 절차를 생성, 구현 및 실행합니다.
로크웰 오토메이션은 록아웃/태그아웃이 필요한 모든 장비의 포괄적인 목록 작성을 포함하여 현재 록아웃/태그아웃 프로그램에 대해 자세히 검사할 수 있습니다. 우리는 귀사의 비즈니스에 적합하고 규정을 준수하는 완전한 맞춤형 록아웃/태그아웃 프로그램을 만들기 위해 귀하와 협력할 수 있습니다. 필요한 시간은 현장과 필요한 절차의 수에 따라 다릅니다.
또한 규정을 준수할 수 있도록 연간 록아웃/태그아웃 감사를 구현하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 시작하려면 당사에 문의하십시오.