연결성 제공
디지털 트랜스포메이션을 통한 이점 중 가장 큰 특징은 바로 가시성 향상입니다. 디지털 솔루션으로의 전환을 통해 실시간으로 전기 자산의 성능을 확인할 수 있어, 신속한 의사 결정과 문제 해결이 가능합니다. 알람이 발생하기 전에, 운영자가 고장 가능성을 미리 파악하여 수리 절차를 시작할 수 있습니다. 그러므로 생산성이나 설비 성능에 영향을 미치는 고장 가능성을 미리 차단할 수 있습니다.
디지털 솔루션에서는 또한 원격 모니터링이 지원되어 작업자 안전이 향상됩니다. 지능형 통합 전기 시스템 하에서는 스마트폰으로도 작업이 가능하여 위험이 발생할 수 있는 작업장에서 안전 거리를 유지할 수 있습니다.
하나로의 통합
통합된 실시간 데이터를 통해 에너지 소비에 대한 이해 및 관리 향상이 가능합니다.
이러한 이점은 석유 및 가스와 같은 중공업에서의 전기 환경을 변화시킵니다. ARC 자문그룹의 연구에 따르면 신규 공장의 67퍼센트에 전체 전기 시스템의 일부로서 지능형 장치가 설치되었다고 합니다.
전기 시스템에 스마트 장치가 많아질수록, 더 많은 정보를 얻을 수 있게 됩니다. 여기에서 한 단계 더 나아가려면, 전기 시스템과 프로세스 시스템의 통합을 고려해야 합니다. 정보의 통합으로 더욱 높아진 생산성의 통합 전력 및 프로세스 제어 솔루션 제공이 가능합니다.
새로운 디지털 솔루션으로 프로세스 제어 시스템과 전기 설비가 완벽하게 연결되어, 모든 정보가 통합 네트워크 아키텍처로 전송됩니다. 중앙 집중적인 정보 흐름이 형성되어 별개의 프로세스 및 전기 제어 시스템을 구축할 필요가 없어집니다. 이렇게 함으로써 에너지 소비 및 관리를 향상시킬 수 있습니다.
스마트 솔루션
지능형 솔루션을 사용하면 어떠한 지능형 전기장치(IED) 또는 운영자 제어실에서도 데이터 액세스가 가능하여 데이터의 구축, 유지보수 및 최적화가 더욱 용이합니다. 또한 지능형 전력 솔루션 구축 비용도 크게 절감할 수 있습니다. 실제로, 지능형 패키지 전력 솔루션을 구축하는데 엔지니어링 및 설치 비용을 최대 5배까지 줄일 수 있습니다.
예를 들어, 한 정유 공장은 통합 데이터를 통해 설비 고장관련 다운타임을 27% 줄이고, 유지보수 문제 해결 관련 비용을 35% 절감했습니다.
현재 전기 설비가 노후화 되었다면, 최신 버전으로 교체하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 설비 업그레이드는 여러분께 기존의 인프라를 활용하여 디지털 역량을 강화할 기회를 제공할 것입니다. 전력과 프로세스 제어를 통합하고 디지털화함으로써 신속하게 생산성을 향상할 수 있는 기능을 추가할 수 있게 될 것입니다.
지능형 디지털 솔루션 구축을 통해 얼마만큼의 비용 절감이 가능한지 알고 싶으십니까? 로크웰 오토메이션의 원금회수(payback) 계산기로 확인해보십시오.