또한 이 시스템은 시스템 크기가 확장되면서 더욱 복잡하고 유지하기 어려운 체인, 롤러 베어링, 타이밍 벨트 및 기타 기계에 의존합니다.
독립 카트 기술(ICT)로의 전환
리니어 동기 모터에 기반을 둔 독립 카트 기술(ICT)은 일회용 의료 기기 제조의 패러다임을 변화시킵니다.
어떻게 가능할까요? 리니어 모터 기술은 컨베이어 모듈을 엔드 투 엔드(end-to-end)로 구성해 캐리어가 기존 시스템보다 훨씬 빠르게 제품을 운반하도록 추진하는 전자기력을 생성할 수 있습니다.
또한 독립 카트 기술은 기존의 고정 시스템보다 가동부가 훨씬 적기 때문에 장비의 복잡성과 유지보수가 최소화됩니다. 기계 부품이 적을수록 부품에서 발생하는 먼지, 이물질 및 잔여 오일이 적기 때문에 클린룸 환경에서는 중요한 고려 사항입니다.
유연성을 극대화하고 적은 공간에서 더욱 효율적인 모듈식 독립 카트 기술은 게임 체인저입니다. 각 캐리어는 독립적으로 이동하고, 프로세스, 어셈블리 및 크기 변화에 쉽게 적응할 수 있도록 완전히 구성 및 프로그래밍할 수 있습니다.
독립적인 모션 덕분에 캐리어가 각 프로세스 스테이션으로 이동하는 속도는 고정된 컨베이어 속도가 아니라 해당 프로세스를 완료하는 데 걸리는 시간을 기준으로 합니다. 뿐만 아니라 동일한 작업이 제품 실행 중에 한 번 이상 필요할 경우 캐리어가 이전 스테이션으로 돌아갈 수 있습니다. 또는 캐리어가 장비 설치 공간에 미치는 영향을 최소화하면서 다양한 공정 단계를 수용할 수 있도록 병렬 경로를 사용할 수 있습니다(고속도로 진출로를 생각해 보십시오).
또한 독립 카트 기술이 항상 캐리어 위치를 설정하고 유지하기 때문에 본질적으로 충실도가 높은 추적 기록을 생성합니다. 의료 기기 제조업체의 경우 이 기능을 통해 검증 및 준수 절차를 간소화할 수 있습니다.
독립 카트 기술을 도입한 장비 제조 업체의 경우 그 결과가 인상적이었습니다. 많은 제조업체들은 장비 설치 공간을 줄이고 생산성을 50% 이상 증가시켰다고 보고합니다.
턴키 장비 제조 업체인 Systematix가 독립 카트 기술을 사용해 어떻게 의료 기기 어셈블리 시스템에서 비용을 절약하고 유연성을 향상시키고 설치 공간을 줄였는지 알아보십시오.
이 웨비나에서 독립 카트 기술이 어떻게 생명과학 분야를 최적화할 수 있는지 알아보십시오.