기술은 제조업체의 비즈니스 방식을 빠르게 변화시키고 있습니다. IIoT, AI, 스마트 제조의 통합과 적용은 대부분의 레거시 장비가 작동하도록 설계되지 않은 디지털 생산 현장을 만들어냈습니다. 공장 현장의 디지털화는 많은 이점을 가져다주었지만, 그만큼 위험도 증가했습니다. 산업용 데이터센터(IDC)는 제조업체가 기업 전체에서 데이터를 안전하고 일관되게 저장하고 공유하는 데 필요한 확장 가능한 솔루션입니다.
모든 산업용 데이터센터가 동일한 것처럼 보일 수 있지만, 진정한 차별화 요소는 OT 인프라를 관리하고 지원하기 위해 선택하는 파트너입니다. 증가하는 인프라 요구사항은 사내 팀에게 부담스러울 수 있습니다. IDC를 지원하는 매니지드 서비스를 이용하면 직원들이 유지보수 및 관리에서 벗어나 핵심 비즈니스 목표에 집중할 수 있습니다. IT와 OT를 모두 이해하고 두 환경 모두에서 가시성을 유지하는 방법을 이해하는 파트너를 선택하는 것은 데이터 수집과 보안에 필수적인 요소입니다. 조직과 함께 성장할 수 있는 유연하고 안정적인 장비 제공의 가치를 실현하는 파트너를 선택하는 것이 중요합니다. 로크웰 오토메이션의 IDC 및 매니지드 서비스를 선택할 때 조직은 OT 인프라의 안정성, 유연성, 민첩성, 연속성을 선택합니다.
산업 환경에 맞는 IDC 및 파트너를 선택할 때 고려해야 할 6가지 주요 사항이 있습니다:
- 위치
- 물리적 보안
- 가상화
- 규정 준수 및 인증
- 지원 및 모니터링 서비스
- 확장성
위치
- 공장 현장의 조건은 어떤가요? IDC가 극한의 온도, 고압의 물, 부식성 파편 등과 같은 열악한 환경에 노출되나요? 그렇다면 극한 환경에 적합하도록 설계되어 이러한 환경에서 장비 수명을 연장하는 IDC Gen 5.0H가 적합합니다. 또한 표준 플랫폼에서 동일한 크기와 확장 기능을 제공하는 IDC Gen 5.0S도 제공합니다.
- 많은 생산 현장에는 공간이 제한되어 있어 각각 로컬에서 자체 데이터를 호스팅하는 여러 대의 데스크톱 컴퓨터를 설치할 공간이 없습니다. 최신 세대의 IDC(산업 데이터 센터)는 서버 설치 공간을 최소화하여 중요한 생산 공간을 절약합니다.
물리적 보안
- 로크웰 오토메이션은 IDC 5.0 세대를 완벽하게 지원하여 중요한 데이터 보안을 강화할 수 있습니다. 산업 조직이 5.0세대 IDC에서 제공하는 것처럼 로컬 데이터 스토리지에서 클라우드로 전환하면 현장 침해 위험이 크게 줄어듭니다. 또한 최신 세대의 IDC는 캐비닛의 전면 및 후면 도어에 배지 스캐너가 있어 출입을 모니터링할 수 있어 공장 현장의 물리적 보안 위험을 줄여줍니다.
- IDC 5.0 세대에 새롭게 추가된 빔 백업(Veeam backup)은 데이터 손실을 줄이기 위해 제공됩니다. 클라우드 백업을 통해 공장 현장에서 사이버 공격이나 긴급 상황이 발생하면 중요한 데이터를 잃지 않고 즉시 운영을 중단할 수 있습니다.
가상화
- 산업용 데이터센터는 조직이 운영 체제와 물리적 하드웨어 사이의 연결 고리를 끊고 분산 환경에서 컴퓨팅과 네트워크를 추출할 수 있도록 지원합니다. 중요한 데이터 저장을 위해 IDC를 사용하면 모든 애플리케이션과 운영 체제에서 단 하나의 서버에서 실행되는 원활한 디지털 환경이 조성됩니다. 제조업체는 포괄적인 연결 인프라를 구축할 때 총소유비용을 절감하고, 컴퓨팅 성능을 높이고, 다운타임을 줄이고, 이중화를 구현할 수 있습니다.
규정 준수 및 인증
- 잠재적 파트너를 심사할 때 규정 준수와 인증은 매우 중요합니다. 로크웰 오토메이션 매니지드 서비스(Rockwell Automation Managed Services)는 최고 수준의 정보 보안을 활용하여 제공됩니다.
- 로크웰 오토메이션은 ISO(국제 표준화 기구) 27001 인증을 받았습니다. 이 인증은 로크웰 오토메이션이 글로벌 수준에서 데이터를 보호하기 위해 인력, 프로세스 및 기술에 투자했음을 입증합니다.
- 로크웰 오토메이션은 국제 모범 사례에 따라 정보 보안을 관리하는 것으로 인증받았으므로 IDC를 지원하기 위한 매니지드 서비스를 자신 있게 구현할 수 있습니다
지원 및 모니터링
- IDC는 이를 지원하는 서비스와 전문성만큼만 가치가 있습니다. 로크웰 오토메이션의 매니지드 서비스는 IDC 고객에게 연중무휴 전화 지원과 온라인 티켓 관리를 제공합니다. 다운타임이 중요한 경우 몇 분, 몇 초가 중요하기 때문에 필요할 때 언제 어디서나 파트너 지원을 받을 수 있는 것이 IDC 최적화에 필수적입니다.
- 오늘날 산업 조직이 직면한 가장 큰 과제 중 하나는 OT 인프라를 관리할 수 있는 기술이 부족하다는 것입니다. 시스템의 복잡성은 점점 더 증가하고 있으며, 문제 발생 시 이러한 시스템을 해결할 수 있는 능력 또한 증가하고 있습니다. 매니지드 서비스를 이용하면 추측을 배제하고 업계 최고의 엔지니어의 지원을 받아 필요한 답을 얻을 수 있습니다.
- 프로덕션 수요가 증가함에 따라 데이터에 대한 지속적이고 전체적인 관점을 확보할 수 있는 능력은 매우 중요합니다. IDC를 선택하면 공장의 각 자산과 기업 전체에 대한 포괄적인 단일 뷰를 만들 수 있습니다. 데이터 및 분석은 빔 백업을 통해 쉽게 사용할 수 있으므로 조직은 비즈니스 목표를 지원하는 의사 결정을 내리는 데 필요한 정보를 확보할 수 있습니다.
확장성
- 가상 환경을 선택할 때는 인프라의 현재 상태뿐만 아니라 미래를 위한 확장성도 고려해야 합니다. 조직이 성장할 계획이라면 함께 성장할 수 있는 데이터센터 솔루션이 필요합니다. IDC는 현재 컴퓨팅, 네트워킹, 스토리지에 VersaVirtual Series B를 사용하는 고객을 위해 원활하게 확장할 수 있습니다. IDC 5.0H는 향후 요구 사항과 비즈니스 목표의 변화에 따라 확장 및 축소가 가능합니다.
제조 산업은 계속해서 빠른 속도로 변화할 것이며, 이에 따라 비즈니스도 그에 못지않게 빠르게 진화해야 합니다. 산업용 데이터 센터를 통해 중요한 데이터를 클라우드에 저장하고 보고하는 것은 비즈니스 경쟁력을 유지하고 보안을 유지할 수 있는 간단한 방법입니다. 애플리케이션에 적합한 산업용 데이터센터를 선택할 때는 위치, 보안, 연결성, 규정 준수, 지원, 확장성 등 6가지 주요 고려 사항을 기억하는 것이 중요합니다. IDC Gen 5.0은 이 모든 사항을 충족하므로 현재 데이터를 안전하게 보호하고 액세스할 수 있는 장비에 투자하고 미래를 위한 확장성과 유연성을 확보하고자 하는 중소규모 산업체에 이상적인 솔루션입니다. 로크웰 오토메이션과의 파트너십을 통해 귀사의 시각화 여정을 지원하는 IDC는 최신 기술, 업계 최고의 전문 지식, 글로벌 규모의 액세스 가능한 리소스를 제공합니다.
여기에서 IDC Gen 5.0에 대해 자세히 알아보십시오.