저희는 레크리에이션부터 경기에 이르기까지 다양한 사용 환경에 맞도록 변경해야 복잡한 시설입니다. 지난 여섯 차례의 동계 올림픽에 참가했던 모든 미국 스피드 스케이트 선수들이 저희 시설에서 경기를 하거나 훈련을 받았습니다. 저희 시설은 전문적인 용도 외에도 매년 425,000명 이상의 일반인이 이용하는 곳으로서 하키부터 피겨 스케이팅에 이르기까지 모든 용도에 적합한 아이스 및 실내 공기 조건을 만들고 있습니다.
이러한 수준의 전문적인 용도 때문에 에너지 비용이 급격히 상승했습니다. 기존 기술로는 변화하는 소비자 요구와 필요한 현장 프로그래밍에 신속하게 대응할 수 없었습니다. 커뮤니티 자산과 전세계 선수들의 훈련 장소로서 저희 시설의 존속 가능성에 대해 우려하게 되었습니다.
마이그레이션을 통한 즉각적인 혜택
미국 올림픽 훈련 장소로서 경쟁력을 확보하기 위해서는 정밀성, 지속 가능성 및 유연성에 대한 목표를 달성할 뿐만 아니라 안전한 원격 액세스가 가능한 솔루션이 필요했습니다.
현물 기부와 로크웰 오토메이션 전문가의 도움을 통해 기존의 노후화된 기술에서 PlantPAx 분산제어시스템으로 마이그레이션했습니다. 이제는 새로운 비쥬얼라이제이션 및 레시피 관리뿐만 아니라 원격 액세스, 에너지 모니터링/관리 및 진단/경보 기능을 통해 다음과 같은 이점을 얻고 있습니다.
- 필요한 아이스의 유형과 지속 시간을 30일 이전에도 정밀하게 사전 프로그래밍 가능
- 에너지 사용량 모니터링 및 절감
- 모바일 장치에서 알람을 수신하여 원격 진단 및 문제 해결
에너지 절감에 있어서 효율적인 건물은 필수적인 요소입니다. 이제는 두 가지 상반되는 시스템(난방 및 습도를 관리하는 시스템과 아이스를 냉각시키는 시스템) 사이에 최적의 균형을 유지할 수 있게 되었습니다. 공기와 아이스의 온도를 지속적으로 변경시킬 수 있는 기능을 통해 컴프레서의 부하를 줄이고 펌프의 속도를 늦출 수 있습니다. 모든 기능이 훨씬 효율적으로 되었습니다.
정밀한 제어 및 선도 기술로 우수성 확보
원래는 대폭적인 에너지 절감에만 관심을 가졌지만 실제로 얻은 성과는 너무나도 놀라왔습니다.
새로운 시스템을 도입함으로써 연간 100만 킬로와트의 전력 사용량이 줄어 연간 9만 달러의 비용이 절감되었습니다. 새로운 폐열 회수 시스템을 통합함으로써 천연 가스 소비량은 35%, 용수 사용량은 2백만 갤런이 절약되었습니다.