전기 자동차 회사는 시제품을 도로 주행용 제품으로 전환하면서 경쟁이 치열한 분야에서 앞서기 위해 최상의 장비를 갖추고 운영되고 있습니다. 그러나, 기업은 오늘날 시장에 진출하기 위한 경쟁에서 향후에 또 다른 과제인 엄청난 수요에 대응할 방법도 고려해야 합니다.
전기 자동차는 오늘날 모든 신차 판매의 3% 미만을 차지하고 있습니다. 그러나, 2040년까지 판매되는 신차의 60% 정도가 전기 자동차가 될 것으로 예상합니다.
간단히 말해서, 이러한 수요와 전기 자동차 기술 변화에 대응하도록 운영을 대비할 수 있다면 성공 가도를 달리게 될 것입니다. 이를 달성할 수 있는 한 가지 방법은 생산성만큼이나 민첩하고 스마트하고 확장 가능하며 유연한 운영을 구축하는 것입니다.
제자리에, 준비, 성장
민첩하고 탄력적인 운영을 구축한다면 현재 필요한 독창성을 확보하면서 향후 성장에 대비할 수 있습니다.
핵심 구성 요소는 원시 생산 데이터를 유용한 통찰력으로 바꾸는 확장형 정보 솔루션입니다. 이러한 솔루션을 배치하여 현재의 특정 요구 사항을 해결한 다음, 운영에 따라 성장하고 시간이 지남에 따라 더 많은 요구 사항을 해결하도록 확장할 수 있습니다.
예를 들어, 확장형 분석 소프트웨어를 엣지에서 클라우드로 배포하여 필요한 통찰력을 시기 적절하게 얻을 수 있습니다. 오늘날 귀사는 생산 프로세스에서 제품, 직원 및 시스템을 추적하여 효율성을 개선하고 고품질 자동차를 생산하는 것에 분석을 집중할 수 있습니다.
결국, 수요가 증가함에 따라 분석 사용을 확장할 수 있습니다. 즉, 머신 러닝 기능과 함께 분석 소프트웨어를 사용함으로써 프로세스를 최적화하고, 공급망을 간소화하며, 장비 고장을 예측할 수 있습니다.
MES/MOM 애플리케이션도 특정 제조 문제를 해결하고 운영 및 수요에 따라 성장할 수 있습니다. 품질 애플리케이션으로 시작하여 장비 또는 작업자 편차를 추적, 식별 및 경고한 후에, 나중에 엔터프라이즈 MES 소프트웨어로 확장할 수 있습니다.
유연성 중심의 설계
새로운 파워트레인 기술, 급변하는 자동차 트렌드 또는 새로운 규정에 맞도록 운영을 전환해야 하는지 여부에 관계 없이 제어 솔루션은 대응 능력을 향상시켜야 합니다.
스마트 서보 프레스를 사용하면 모션 프로파일을 필요한 만큼 구성할 수 있습니다. 또한, 적절한 모터 공급 업체로부터 최적의 모터 유형을 자유롭게 선택함으로써 애플리케이션에 필요한 특정 속도, 토크 부하 또는 기타 특성을 얻을 수 있습니다.
스마트 서보 프레스를 사용하면 모션 프로파일을 필요한 만큼 구성할 수 있습니다. 또한, 적절한 모터 공급 업체로부터 최적의 모터 유형을 자유롭게 선택함으로써 애플리케이션에 필요한 특정 속도, 토크 부하 또는 기타 특성을 얻을 수 있습니다.
독립적인 카트 기술을 사용하는 모션 제어 시스템 덕분에 수요와 기술 변화에 보다 쉽게 대응할 수 있습니다. 이러한 시스템은 소프트웨어로 설정되는 이동 프로파일을 사용하여 버튼 하나로 기능을 변경하기 때문에 전환 속도를 높이고 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 또한, 공장에서 작은 부품 또는 전체 차체를 기존 기계 솔루션보다 더 빠르고 정확하게 이동할 수 있습니다.
변화에서도 생산성 유지
와해성 신기술은 의사 결정을 개선하고 효율성을 극대화하여 변화를 관리하도록 지원할 수 있습니다.
디지털 트윈(제품, 프로세스 또는 플랜트의 디지털 복제본)을 사용하면 신제품과 구성을 물리적으로 구현하기 전에 테스트하여 가동 중단 위험을 줄일 수 있습니다.
증강 현실(AR) 기술을 활용하는 지식 수집 도구를 사용하면 단계별 작업 지침을 수집해서 전사적으로 공유함으로써 교육 시간을 단축하고 운영자 효율성을 높이며 규정 준수를 달성할 수 있습니다. 숙련된 작업자는 절차를 기록하고, 관련 위치를 기록하며, 주요 안전 수칙을 강조할 수 있습니다. 이렇게 하면 신임 작업자는 AR 환경에서 이 기록을 사용하여 작업을 배울 수 있습니다.
준비되셨습니까?
새로운 공장을 신축하든 기존 공장을 전환하든 상관없이, 매우 유연한 커넥티드 전기 자동차 생산 운영을 통해 미래를 대비할 수 있는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
Published 2021년 3월 1일 (월)