디지털 세상에서의 시스템 테스트
시스템의 실제 운영 로직과 CAD로 구성된 동적 디지털 트윈을 생성함으로써, 가상 환경에서 실제 시운전 단계와는 비교도 되지 않게 적은 비용으로 변경을 해보고 시스템을 자유롭게 가동해볼 수 있는 강력한 수단이 생겨납니다.
3D 시뮬레이션 및 에뮬레이션 소프트웨어는 동적 디지털 트윈을 생성하기 위한 이상적인 플랫폼을 제공합니다. 이 소프트웨어를 통해, 다양한 표준 포맷으로 CAD를 가져와 실제 시스템의 움직임을 반영하는 동적 행동을 생성하고 태그 브라우저를 통해 모델 제어 항목들을 실제 제어 시스템에 연결해볼 수 있습니다. 그리고 시스템을 추진하는데 필요한 부하만 생성하여, 실제 시스템에서 사용할 HMI를 통해 디지털 트윈을 활성화하여 가동에 필요한 준비를 할 수 있습니다.
잠재적으로 상충될 수 있는 두 가지 진실이 이제 가상 환경에서 정확하게 대변되는 것입니다. 리소스를 할당하고 제조에 들어가기 전에 모든 운영을 지속적 및 반복적으로 검증 및 시연해볼 수 있습니다.
그렇기 때문에 실제 시스템이 현장에서 조립되어 제어 시스템에 연결되면, 논리 연산이나 시퀀스 문제가 발생하지 않을 것이라는 확신을 가질 수 있습니다. 이러한 문제들은 프로젝트의 가상 시운전 단계에서 일찌감치 파악되어 해결이 되기 때문입니다.
모두가 윈윈(Win-Win)
끊임없는 가상 테스트와 시운전을 거친 시스템은 모든 이에게 혜택을 제공합니다. 현장의 생산 작업자들은 더 철저하게 테스트되어 사양에 맞게 작동하는 시스템을 확보하고, 시스템 통합업체는 시운전 시간을 보다 정확하게 예측하여 적절한 계획을 세울 수 있습니다. 또한 프로젝트가 정시에 예산에 맞게 완료되면 모든 이해관계자들에게 이득입니다.
가상 시운전은 가시적인 수익을 창출할 뿐만 아니라 산업용 자동화 시스템의 구현 과정과 관련된 확신 수준을 높여줌으로써 전체 프로세스에 가치를 더해줍니다.