경우에 따라, 이미 프로세스 제어 시스템을 제공하는 자동화 공급 업체가, 역할을 확장하여 통합 전기 및 프로세스 제어 시스템을 제공할 수 있습니다.
하지만 공급 업체가 이러한 경험이 없는 경우, 이를 그 공급 업체의 첫번째 프로젝트로 시작하는 것보다는 경험이 있는 공급업체를 찾는 것이 중요합니다. 결국, 인텔리전트 패키지형 전원 시스템을 구현한 경험이 있는 공급 업체와 협력한 EPC는 프로젝트 비용을 25%이상 절감할 수 있었습니다.
이러한 비용 절감은 설치 비용, 시운전 및 스타트업 시간, 엔지니어링 문서화 작업을 줄임으로써 실현될 수 있습니다. 예를 들어, 멀티 케이블을 사용하여 각 구성요소를 개별적으로 배선하는 대신, 모든 것을 하나의 이더넷 케이블을 통해 연결할 수 있습니다. 또한 타사 제품을 통합하고 인터페이스를 줄일 수 있는 풍부한 경험을 가진 공급업체는 ‘기존 방식’의 E-house에 피해 시스템 패키징 비용을 15% 절감할 수 있습니다.
선정된 공급 업체는 최신 통신 프로토콜에도 능숙해야 합니다. IED를 통해 IEC-61850 및 EtherNet/IP 를 사용함으로써 고객이 장비 및 작동 상태에 대한 실시간 정보를 액세스할 수 있도록 해야 합니다.
신뢰성 확보
E-house의 설계 및 개발에 있어, 기존의 다중 공급 업체 접근 방식을 고수하기에는 너무 많은 위험에 직면하게 됩니다. 적절한 파트너를 이용한다면 인텔리전트 패키지형 전원 시스템을 통해 스마트한 E-house를 납기, 사양 및 예산에 맞춰서 확실하게 제공할 수 있을 것입니다. 인텔리전트 패키지형 전원 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.