Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity
6 분

디지털화의 힘을 통한 단백질 산업 혁신

커넥티드 기술과 데이터 기반 정보를 이용하여 전반적인 운영 개선 실현

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
제약 생산 라인에 대해 대화하는 사람들

빠르게 변화하는 식음료 산업 환경에서 디지털화의 혁신적인 힘은 점점 더 명확해지고 있습니다. 생산성과 효율성 향상부터 민첩성, 수율, 고객/시장 대응 및 품질의 개선에 이르기까지 최신 기술을 도입하여 얻는 이점은 부인할 수 없는 사실입니다.

디지털화의 이점은 기술의 전체 라이프사이클에 걸쳐 명확하게 드러납니다. 구상과 설계부터 시뮬레이션, 테스트, 제작, 운영, 유지보수 및 업그레이드에 이르기까지 모든 단계가 더 빠르고 효율적이며 완벽에 가까워집니다. 그 핵심은 특정 시장의 수요와 역학 관계에 부합하는 디지털 도구와 아키텍처를 활용하는 데 있습니다.

 

단백질 시장의 성장

Expert Market Research

에 따르면 급성장하는 시장 중 하나인 동물성 단백질 시장은 2023년부터 2028년까지 연평균 4.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가에 직면하여 수익성을 극대화하려면 기업은 디지털화된 아키텍처의 기능을 현대화하고 완전히 수용해야 하며, 이 여정은 내부 및 외부 자극을 모두 고려하는 포괄적인 접근법에서 시작됩니다.

다른 많은 산업과 마찬가지로 단백질 산업은 공급망 변동성, 비용 상승, 인력 부족, 제품 다양화 수요 증가, 엄격한 지속 가능성 규정 같은 과제에 직면해 있습니다. 그러나 이러한 과제는 개선의 기회이기도 합니다. 로크웰 오토메이션은 기술 라이프사이클 전반에 걸쳐 설계, 테스트, 생산 등을 아우르는 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

다단계 솔루션

설계 단계에서 기업은 팀워크와 협업 측면에서뿐 아니라 시뮬레이션과 가상화에 사용하는 도구와 관련해서도 최상의 속도, 정확성 및 효율성을 추구해야 합니다. FactoryTalk® Design Studio™ 소프트웨어는 더 긴밀하고, 더 빠르며, 더 생산적인 설계 팀 협업을 촉진합니다. 시뮬레이션과 가상화의 경우 Emulate3D™ 가상 시운전 소프트웨어와 FactoryTalk® Logix Echo 소프트웨어는 개발 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다.

운영 단계에서 유연성은 장비 설계자와 엔드 유저의 핵심 요구사항입니다. 한 대의 장비가 한 가지 역할만 하는 시대는 지났습니다. 사용자는 배치와 제품 유형 전환이 신속한 장비를 원합니다. 이는 고정 피치 방식이거나 비적응형 장비를 사용하면 즉시 민첩성이 떨어진다는 것을 의미합니다. 이러한 이유로 여러 산업에서 제품 운송에 최대의 유연성과 적응성뿐만 아니라 거의 무한대에 가까운 프로그래밍 가능 모션 프로파일을 제공하는 지능형 추적 시스템의 이점을 인식하고 있습니다. 로크웰 오토메이션은 iTRAK®, MagneMover® LITE 및 QuickStick® 독립형 카트 기술로 모든 규모에서 이러한 요구사항을 충족합니다.

마지막으로, 유지보수 단계에서는 디지털 기능을 통해 서비스 및 지원 제공도 강화됩니다. 운영 데이터와 관련 통신 경로를 이용하여 자산 정보를 모니터링, 기록 및 분석할 수 있으며, 수정 조치가 필요한 경우 보안 원격 연결을 설정하여 문제를 해결할 수 있습니다. 또한 데이터를 분석 목적으로 활용하여 종합설비효율(OEE)을 개선하고, 가동 중단 시간을 줄이고, 품질을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 목표 등을 달성하기 위해 FactoryTalk® 소프트웨어 제품군은 FactoryTalk® AssetCentre, FactoryTalk® Remote Access™, FactoryTalk® Analytics™ 소프트웨어를 포함한 광범위한 전용 커넥티드 플랫폼을 제공합니다.

지속 가능한 운영

디지털 혁명은 운영 정보가 환경 이니셔티브에 기여하는 지속 가능성 분야로도 확장되고 있습니다. 업스트림 기업과 다운스트림 기업을 모두 수반하는 커넥티드 디지털 체인은 공급망 복원력을 구축합니다. 로크웰 오토메이션이 최근 인수한 AVATA와 Plex는 고객에게 제공하는 공급망 관리 및 스마트 제조 기능을 더욱 강화합니다.

 

자신의 속도에 맞춘 디지털화

디지털화의 이점은 명확하지만, 디지털화를 도입하는 길은 험난해 보일 수 있습니다. 그러나 모든 단계에서 지원을 받을 수 있으며, 다양한 분야에서 단계적 롤아웃이 널리 활용되고 있습니다. 그 열쇠는 자신에게 적합한 속도로 디지털 여정을 시작하여 자체 디지털 체인에서 필수적인 연결 고리가 되는 것입니다.

단백질 산업이 계속 발전하는 가운데 경쟁에서 앞서 나가려면 디지털화의 혁신적인 힘을 수용해야 합니다. 디지털 트랜스포메이션의 세계와 실제 적용 사례에 더 자세히 알아보려면 본 블로그에서 공유한 인사이트를 실제 성공 사례와 사용 사례를 더 상세하게 설명하는 로크웰 오토메이션의 종합 eBook을 다운로드하십시오.

Published 2024년 2월 9일

주제: 식음료(F&B)

구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
추천
Loading
폐기물 감소와 고품질 제품을 위한 5가지 AI 비법
폐기물 감소와 고품질 제품을 위한 5가지 AI 비법
블로그
블로그
폐기물 감소와 고품질 제품을 위한 5가지 AI 비법
새로운 AI 머신 러닝 기술은 품질 검사 프로세스를 개선합니다. 머신 비전은 더 높은 수율과 더 나은 품질을 제공합니다. 다운타임과 폐기를 줄입니다.
데이터의 진정한 잠재력 발휘
데이터의 진정한 잠재력 발휘
블로그
블로그
데이터의 진정한 잠재력 발휘
데이터를 설계의 중심에 두는 DataReady 솔루션을 사용하여 데이터의 잠재력을 최대한 활용하십시오.
MES와 DCS를 통합해야 하는 이유
MES와 DCS를 통합해야 하는 이유
블로그
블로그
MES와 DCS를 통합해야 하는 이유
생명과학 제조의 복잡성이 증가함에 따라 통합 솔루션을 구축하는 것은 지속 가능한 성공을 보장하는 전략적 투자입니다.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 디지털화의 힘을 통한 단백질 산업 혁신 Chevron RightChevron Right
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. 개인 정보 보호 정책
CloseClose