인력 부족 문제를 해결할 수 있는 최신 기술
오늘날 전 세계적으로 인력 부족과 기술 격차가 심각해지면서 숙련된 인력을 유치, 관리, 유지하는 문제가 더욱 심화되고 있습니다.
제조업체가 효율성을 높이기 위해 노력함에 따라 기술 투자가 우선순위가 되고 있습니다. 이번 설문조사에서는 인력을 대체하기보다는 생성형 AI(GenAI), 로봇공학, 자율 이동 로봇(AMR), 무인 운반차(AGV), 웨어러블과 같은 새로운 신기술에 대한 투자가 기술 격차를 메우고 노력을 확대하는 투자 옵션으로 높은 순위를 차지했습니다.
기업들은 스마트 제조 기술 도입을 통해 기술력을 갖춘 인력을 강화할 계획입니다:
- 94%는 스마트 제조 기술 도입의 결과로 인력을 유지하거나 늘릴 것으로 예상하고 있습니다.
- 81%는 2024년 말까지 웨어러블 기술을 사용할 계획 이라고 답했습니다.
장기적인 비즈니스 회복탄력성을 높이는 투자
많은 제조업체가 스마트 제조 기술을 도입하면서 인력을 보완하고, 오류를 줄이고, 가치 실현 속도를 높이고, 품질을 개선하고 있습니다.
기술 투자에 대한 질문에 응답자의 3분의 1이 고장 나고 작동하지 않는 기술로 인한 긴급/즉각적인 필요성을 선택해 2024년에 조직이 직면하게 될 글로벌 노후화 문제를 강조했습니다. 기술 투자는 노후화 문제를 해결하는 동시에 경쟁 우위를 높이고 미래에 대비한 비즈니스 복원력을 구축하는 한 가지 방법입니다.
오늘날의 신기술은 내일의 핵심 기술이 될 것이며, 얼리어답터가 되는 조직은 미래의 성공을 위한 기반을 마련하게 될 것입니다.
보고서 전문 확인
스마트 제조 현황 보고서는 첨단 산업 운영 기술이 진화하는 경제 상황, 노동력 부족, 기술 격차에도 불구하고 희망을 주는 결과를 제공함에 따라 낙관적인 전망을 제시합니다. 이 보고서에서는 생성형 AI와 같은 새로운 기술과 2024년의 가장 큰 제조 과제를 완화할 수 있는 잠재력을 살펴봅니다.