거세지는 이해 관계자의 압박에 직면한 기업들
지속 가능한 산업체가 신속하게 행동해야 하는 이유는 무엇일까요? 산업 부문이 전 세계 에너지 소비의 약 40%, 전 세계 온실가스 배출량의 30% 이상을 차지하기 때문입니다.
이러한 영향을 고려해 산업체들은 주요 이해 관계자들로부터 ESG 관련 압박에 직면해 있습니다. 투자자들은 기업이 넷제로 목표를 달성하기 위해 보다 적극적인 행동을 하도록 촉구하고 있으며, 규제 당국은 지속 가능성을 우선시하기 위해 변화를 요구하고 있습니다.
미국 상장 기업들은 미국 증권거래위원회(SEC)의 최신 규정에 따라 ESG 규제 환경의 대대적인 변화에 맞서고 있습니다. 오랫동안 지속 가능성 규정의 글로벌 리더였던 EU는 기업이 달성해야 할 표준을 지속적으로 제시하고 있습니다.
아시아 태평양 지역의 국가들도 관련 규정과 가이드라인을 채택하고 있습니다. 특히 ESG 펀드 요건에서 지속 가능성 상품의 투명성 강화에 대한 인식이 급증하고 있습니다.
지정학적인 긴장도 이러한 환경을 변화시키고 있습니다. 예를 들어, 유럽의 지속적인 에너지 위기는 에너지 공급과 가격의 불안정성을 야기하여 기업과 소비자 모두에게 영향을 미칩니다.
마지막으로 고객의 압박이 증가하고 있습니다. 어떤 결정을 내릴 때 지속 가능성을 염두에 두는 일이 늘어나고 있습니다. 소비자는 기업이 지속 가능한 방식으로 운영되고 지속 가능한 방식으로 만들어진 제품을 제공하기를 기대합니다. 한 조사에 따르면 소비자의 32%가 지속 가능한 제품 또는 서비스에 훨씬 더 많은 비용을 지불했다고 답했습니다.
주요 지속 가능성 트렌드: 산업체의 통찰력
트렌드 #1 신기술은 필수 불가결한 요소입니다.
AI, 로봇, 디지털 트윈, IoT, AR/VR 등의 신기술은 더욱 지속 가능한 산업체가 되기 위해 갖춰야 할 필수 불가결한 요소입니다.
아직 이러한 기술을 탐색하거나 사용하고 있지 않다면 지속 가능성 목표 달성 과정에서 의미 있는 진전을 이루지 못할 것입니다. 그 이유는 무엇일까요? 새로운 기술은 공장 운영, 인력 교육, 원자재 조달 같은 수동 프로세스를 더욱 효율적이고 효과적으로 개선하여 양질의 결과물을 생산할 수 있게 해줍니다.
지속 가능한 산업체들은 새로운 기술을 활용하는 스마트 제조 관행을 채택하는 것이 매우 중요하다는 데 동의합니다. 실제로 이들 중 85%는 현재 AI와 ML 같은 첨단 기술에 이미 투자했거나 앞으로 투자할 계획을 가지고 있습니다.
조치 항목
하나의 첨단 기술을 중심으로 소규모 파일럿 프로그램을 시작하십시오. 예를 들어, 디지털 트윈을 사용해 단일 조립 라인의 운영을 최적화하는 방법을 파악할 수 있습니다. 또는 장비 한 대에서 AI 도구를 사용해 에너지 절약 기회를 파악할 수 있습니다. AR/VR 안경을 사용해 한 그룹의 원격 작업자를 교육할 수도 있습니다.
즉, 작은 프로그램부터 시작하십시오. 새로운 기술을 대상 프로그램에 적용하면 팀이 학습할 시간을 확보하고 조기에 성과를 거두어 조직 내에서 더 광범위한 참여를 이끌어낼 수 있습니다. 하지만 시간이 지남에 따라 기술 사용을 늘려야 합니다. 지속 가능한 산업체가 되려면 프로세스, 운영 등의 자동화와 디지털화를 확장해야 합니다.