안전과 보안문제 동시 해결
산업의 운영이 점점 연결되어 감에 따라 기업은 보안 리스크를 안전 리스크와 연결해검토해야 합니다. 보안이 지식 재산, 운영 및 브랜드를 보호한다는 것은 모두 알고 있습니다. 그러나, 보안 리스크에 내재된 안전 리스크는 자주 간과됩니다.
안전과 보안 프로그램을 통합해서 주요 단계를 따르면 보안 리스크가 안전에 미치는 영향을 관리하며 낮출 수 있습니다. 안전과 보안(PDF)의 관계에 대해 더 자세히 알아보십시오.
협업 강화
EHS는 작업자 안전에 가장 직결된 요소이지만 효과는 가장 작은 기계 안전 방법만 통제할 수 있습니다. 엔지니어링에서는 기술 표준에 중점을 두지만 가장 효과적인 장비 안전 방법을 통제할 수 있습니다. 이 두 부서가 서로 신뢰하지 못해 안전 및 생산성이 저하되는 일이 종종 일어납니다.
위에서 언급한 안전 성숙도를 달성하는 데 필요한 핵심 과제는 이 두 부서, 그리고 운영부서가 함께 협업하는 것입니다. 실제로, 최근 LNS Research 연구에 따르면 이들 세 부서가 협업을 하는 경우 사고율의 중앙값이 15% 감소하는 것으로 나타났습니다. 안전 성숙도 및 이들 부서의 기능에 대해 더 자세히 알아보십시오.
스크 평가 시행
장비를 제작한 다음 안전하게 만드는 것보다 장비에 리스크가 없도록 설계하는 것이 중요합니다. 기업 대부분이 일정 시기에 리스크 평가를 시행합니다. 새로운 장비를 계획할 때는 리스크 평가를 언제 시행할지 결정해야 합니다. 리스크를 배제할 수 있는 설계의 초기 단계일까요? 아니면, 장비 설계가 끝나고 제작도 마무리된 다음 배송을 앞둔 시점일까요?
장비의 설계 초기 단계 및 장비가 운영 위치에 설치된 다음, 준수, 안전 및 생산성을 검증할 수 있도록 리스크 평가를 시행하는 것이 매우 중요합니다. 안전사고의 60~70%가 정상적인 운영 모드가 아닌 상황(유지보수, 수리, 등의 과정)에서 일어난다고 조사되었습니다. 자세한 내용은 여기의 요약본(PDF)을 참고하십시오.
인체공학적인 장비 설계
산업 인력이 변화됨에 따라 안전에서 고려할 사항도 새롭게 생겨나고 있습니다. 젊고 경험이 부족한 작업자는 심각한 상해의 위험이 더 높습니다. 이에 비해, 나이든 작업자는 만성 질환이 되거나 직업을 잃게 만들 수 있는 근골격계 및 반복성 스트레스 손상을 입을 위험이 높습니다.
현재 가용한 작업자에게서 최대한의 효율을 얻어내려면 더 다양한 작업자를 위한 장비를 제작해야 합니다. 이렇게 하려면 양손잡이 기능을 추가하고, 반복성 움직임, 들어올림 및 불편한 자세를 최소화할 필요가 있습니다. 변화하는 인력에 적응하기(PDF)에 대해 더 자세히 알아보십시오.
생산성 증대를 위한 LOTO 대안 방법
안전을 위해 생산성을 희생할 필요는 없습니다. 현대식 장비 설계에서는 장비 사용에서 일상적, 반복적 및 핵심적인 절차에 대해서는 록아웃/태그아웃(LOTO)의 작은 서비스 예외를 허용하기도 합니다. 제대로 활용된다면 대안적인 방법은 절차는 준수하면서도 LOTO 관련 가동 중단 시간을 줄여주어 생산성 향상에 도움이 될 수 있습니다. 대안적인 방법을 사용했을 때 단순한 절차 준수가 아닌 운영의 탁월함을 달성하게 되는 경우도 있습니다. 대안적인 보호 방법(PDF) 활용에 대해 더 자세히 알아보십시오.