안전 성숙도 개선
안전 성숙도는 문화(행동), 규정 준수(정책 및 절차) 그리고 자본의 이용(기술)이 결합된 개념입니다. 여러 조사에 따르면 제조업체의 상위 20%는 OEE를 5 ~ 7% 높이고 예기치 않은 가동 중단을 2 ~ 4% 줄이며 상해율을 타 기업 평균의 절반 이하로 낮추고 있습니다.
최고의 기업들은 안전을 운영 우수성 추구의 핵심 요소로 인식하고 있으며, 최신 안전 기법을 이용해 이를 달성하고 있습니다. 예를 들어, LNS Research의 조사에 따르면 75%의 산업 기업들은 첨단 안전 기술의 사용으로 운영 개선이 이루어졌다고 말했습니다. 이는 기업들이 더 연결되고, 더 스마트하며, 더 안전한 장비에 기꺼이 비용을 지불할 용의가 있다고 말하는 이유를 설명합니다.
안전 성숙도는 혁명 그 이상의 변화입니다. 생산성과 안전을 높이기 위해 안전 문화, 절차 및 프로세스 그리고 기술의 사용을 개선하는 과정입니다. 안전과 생산성은 상호 배타적인 것이 아니라 보완적이라는 점을 인식하고 두 가지 모두를 개선하기 위한 조치를 취하는 것입니다.
그렇다면 안전 성숙도를 어떻게 향상시킬 수 있을까요? 먼저 현재의 안전 성숙도를 평가한 다음 목표 달성을 위해 개선이 필요한 부분을 확인하십시오. 안전을 최적화하려면 성과 수준과 개선 영역을 이해해야 합니다.