사이버 보안의 가치는 운영 및 IT 보안 전문가에게 어려운 주제가 될 수 있습니다. 사이버 보안이 단지 "비용"이라는 관점은 예산 권한을 갖고 있는 기업의 의사 결정자들 사이에서 일반적이지만, 이들이 사이버 보안의 더 큰 운영 가치를 인식하고 있습니까?
사이버 보안 사건 발생 또는 전자 시스템과 전자 시스템이 저장하는 정보에 대한 무단 액세스나 중단을 시도하는 행위는 점점 더 위협적인 요소가 되고 있고, 어떤 기업도 면역성을 갖고 있지 않습니다. 그렇기 때문에 사이버 보안 사건 발생을 방지하고 완화하는 데 도움이 되는 적절한 시스템을 갖추는 것이 매우 중요합니다.
의사 결정자들은 사이버 보안 사건 발생 이전, 도중, 이후 내내 시행되어야 하는 보안 정책, 절차 및 제어를 고려합니다. 이러한 각 단계에서 네트워크 변경을 모니터링하는 기능과 가시성은 사이버 보안의 관점에서 큰 가치를 제공할 뿐만 아니라 조직 운영의 전반적인 상태에도 기여합니다.
올바른 사이버 보안 정책은 사건 발생 이전, 도중 및 이후에 회사의 자산을 종합적으로 보호합니다. 각 단계에 관련된 모범 관행을 자세히 검토해 보십시오.
- 사건 발생 이전: IT(정보 기술)와 OT(운영 기술) 자산으로 구성된 강력한 자산 인벤토리를 구축합니다. 연결된 자산과 연결되지 않은 자산을 모두 더 깊이 이해하면 환경 내의 보안 위험을 보다 쉽게 식별할 수 있습니다. 이 단계에 추가된 이점은 업데이트된 자산 인벤토리입니다. 이를 통해 적절한 양의 예비 자산을 현장에 보관하고 수명 종료 날짜보다 앞서 유지하며 중요 자산을 사전 예방적으로 관리함으로써 수명 주기 위험을 최소화할 수 있습니다.
- 사건 발생 도중: 사건 발생이 발생하는 시점을 감지하려면 운영에 대한 가시성이 필요한데, 이는 최근까지 불가능하지는 않더라도 매우 어려웠습니다. 다양한 보안 기술과 제어를 통해 지속적인 모니터링 및 감지 능력을 갖추면 일상 운영에 대한 가시성을 높일 수 있습니다. 어떤 사건 발생이든 벗어나면 경고를 신호합니다. 필요에 맞는 사이버 보안 툴셋을 구축하면 "정상적인" 운영을 위한 기준을 수립할 수 있다는 이점이 추가되어 운영 가시성이 향상됩니다. 이러한 가시성은 잘못된 유지보수 작업 같은 비정상적인 사건 발생이 발생할 때 경보를 통해 제공됩니다.
- 사건 발생 이후: 응용 프로그램과 데이터의 백업 및 재해 복구 절차 같이 올바른 응답 및 복구 프로그램을 구축하면 비정상적인 사건 발생에 대해 프로그래밍 방식으로 대응할 수 있습니다. 사이버 보안 사건 발생에 효과적으로 대응하기 위해 적절한 정책과 절차를 마련하면 이후 더욱 신속하게 정상적인 생산 조건으로 돌아갈 수 있습니다.