가능한 것을 재구상 하십시오
구현하는 데 있어 가장 큰 장애물은 전체 프로세스에 대해 다르게 그리고 더 크게 생각하는 것입니다. 새로운 장비 구성은 즉각적인 요구를 충족할 수 있지만, 고객을 미래에 대비시키거나 현재를 위한 최상의 솔루션을 구현하지는 못합니다. 장비 제조 업체는 프로젝트 요청이 아니라 비즈니스 과제를 살펴보는 것에서 시작합니다.
이 새로운 렌즈가 수많은 산업을 발전시키고 있습니다. 일대일 처방 안경과 콘택트렌즈에서 핸즈프리 혈액 검사와 생명공학 샘플링 그리고 전자동 CPG 멀티팩 조립에 이르기까지 복잡성을 단순화하여 유연성과 속도를 높일 수 있습니다. 다음은 몇 가지 다른 예입니다.
- 패키징 장비 제조 업체 CAMA Group은 카톤 성형, 패킹 및 밀봉 과정을 하나의 컴팩트한 프레임워크로 구현했습니다. 3대의 로봇과 독립형 무빙 카트 기술(ICT)만을 사용하여 더욱 빠른 속도, 향상된 유연성, 더욱 신속한 전환이라는 요구를 충족했습니다.
- 신약 개발 연구소들은 의학 연구라기보다는 항공 교통 관제와 같은 방식으로 자동화하고 있습니다. Lilly Life Sciences Studio는 2~3주 프로세스를 2~3일로 압축하고, 이제 로봇이 샘플로 이동하는 대신 샘플이 ICT를 통해 로봇으로 이동합니다.
- 한 로크웰 오토메이션 협력업체의 생산 라인은 통합 장비 설계를 기반으로 구축되었습니다. 단일 장비에서 최대 6,000개의 SKU를 수용할 수 있고, 자동 스케줄링을 통해 주문에 따라 작은 로트 크기의 주문을 생산합니다.