추천
저는 아마추어 철인 3종 경기 선수입니다. 처음에는 건강을 위해 미니 3종 경기를 하려는 로크웰 오토메이션 동료 몇 명과 이 운동을 시작하게 되었습니다. 산업 안전 기술 관련 업무로 바쁜 일상 속에서 머리를 식힐 수 있는 좋은 운동입니다.
철인 3종 경기의 3분의 1은 물론 자전거 타기입니다. 훈련을 하면서 자전거 구역으로 진입할 즈음에는 고객에게 권했던 안전 솔루션에 관한 생각을 한다든지 떠오르는 생각을 그대로 내버려 둡니다. 비교적 심플한 릴레이 기반 솔루션으로 채택할지 아니면 그 보다 복잡한 통합 안전 컨트롤러를 설치할 지에 대해 확신이 없는 고객에게 어떤 솔루션을 권해야 할지 고민하고 있던 순간, 자전거 기술과 연관지어 볼 수 있다는 생각이 들었습니다.
자전거와 마찬가지로, 특정 상황에 적합한 방법이라고 해도 다른 상황에서는 그렇지 않을 수 있다는 생각입니다. 저는 철인 3종 경기와 훈련 전용 경기용 자전거를 갖고 있습니다. 1g 이라도 무게를 절약하는 지, 단 1 초라도 시간을 단축하는 지 그리고 최신 기술을 적용 하는 지 여부가 이 고성능 자전거의 핵심입니다. 그래서 경기용 자전거는 전기식 기어 변속 메커니즘에 탄소 섬유 재질로 제작됩니다. 경기용에서는 안전과 속도를 위해 모든 것을 맞추어야 해서 꽤 많은 시간도 투자해야 합니다.
그리고 저는 튼튼한 철제 프레임의 여행용 자전거가 하나 더 있습니다. 이 자전거도 인정받는 제품이지만 경기용 보다 훨씬 무겁고 효율성이 떨어집니다. 그렇지만 더 편리하기도 하고, 취미로나 가족들과 함께 시간을 보낼 때는 이 자전거를 타는 것이 훨씬 더 행복합니다. 혼자 수리할 수도 있고, 간단한 툴 박스와 수리 키트만 있으면 길가에 세워두고 대부분의 고장을 해결할 수도 있을 것입니다. 가족들과 함께일 때는 경기용 자전거를 사용하지 않고, 경기에 참가할 때에는 여행용 자전거를 사용하지 않습니다.
정확하고 안전한 솔루션을 선택할 때도 마찬가지입니다. 준비를 철저히 하면 됩니다. 필요한 사항과 향후 필요할 수도 있는 사항을 신중하게 검토해 보면 어떤 솔루션을 선택할 지 좋은 방안이 도출될 것입니다. 여러 I/O가 필요한 복잡한 장비를 사용한다면, 대부분 안전 컨트롤러는 올바른 선택이 됩니다 (기존 제어 장치가 통합된 경우 또는 안전/모션/분산 제어 용 단일 플랫폼을 설치하여 잘 사용하고 있는 경우). 안전 컨트롤러에는 다른 장점들이 많이 있습니다. 더 우수한 데이터로 유지보수, 고장 진단 등의 효율성을 개선할 수 있습니다. 비슷한 경우로, 장비 증설을 계획하고 있거나 또는 향후 플랜트와 통합이 예상되는 경우, 안전 컨트롤러 구현과 관련된 비용과 문제점을 극복하는 것이 여전히 중요할 것입니다.
IEC 62061 또는 ISO 13849-1 인증 요건 그리고 IEC 61508-3의 추가 요건을 볼 때, 소프트웨어 구성의 정확성 여부를 확인하는 것은 가장 먼저 접하게 되는 힘든 과제일 수 있습니다. 하지만 경쟁력을 유지하기 위해 해야할 일이라면, 실행할 가치가 있습니다.
인정받는 철제 여행용 자전거와 마찬가지로, 판매자는 더 간편한 안전 릴레이 솔루션을 제공하고 지원합니다. 왜냐하면 그 것이 바로 유효한 니즈이기 때문입니다. 모든 애플리케이션에서 추가 용량이나 복잡한 통합 안전 컨트롤러가 필요한 것은 아닙니다. 대부분의 애플리케이션에게 물론 최선의 선택입니다. 애플리케이션의 안전 요건을 정확하게 확인하고 충족시킨다면 비용이 감소하고 더 간편해 집니다.
자신에게 맞는 최선의 솔루션을 확인하고 싶으시면, 안전 전용 솔루션 사이트를 방문하십시오.
Published 2016년 9월 20일 (화)