자동차 조립 공장에서 이것은 전체 운반 시스템이 지속적으로 에너지를 공급받고 같은 속도로 작동한다는 것을 의미합니다. 캐리어는 프로세스 단계의 완료를 기반으로 특정 섀시를 가속/감속하고 정확하게 배치할 수 없습니다.
일부 기존 시스템은 무버(mover) 간의 "피치" 또는 무버 사이의 거리의 변화를 허용하지만, 대부분의 경우 여러 모델 유형을 수용하도록 쉽게 거리를 변경할 수 없는 경우가 많습니다.
또한 기존 컨베이어는 체인, 벨트, 롤러 및 기어로 구성된 복잡하고 기계적인 디자인과 때로는 수백 개의 마모된 부품을 기반으로 합니다.
이렇게 크고 복잡한 솔루션은 변경이 어려울 뿐만 아니라 유지보수와 예상치 못한 다운타임이 발생하기 쉽습니다.
아마도 가장 중요한 것은 기존의 마찰 기반 운반 시스템이 로터리 서보 모터 기술에 의존한다는 것입니다. 로터리 서보 모터는 기본적으로 리니어 애플리케이션에서 관성을 추가하고, 여러 기계 부품을 사용하고, 속도와 가속도의 향상을 제한합니다.