솔루션
단일한 인텔리전트 파워 패키지로 시스템들을 통합하면 공급망과 전체 운영이 간소화되며, 다수 공급업체들의 다양한 기술을 통합하는 것과 관련된 잠재적인 문제가 감소됩니다. 무엇보다도, 디지털 기반에 구축된 단일한 시스템은 작업자들이 보다 스마트하고 빠르게 의사결정을 내릴 수 있도록 지원할 수 있습니다.
이 기업은 로크웰 오토메이션 코리아를 IPP 공급업체로 선정했습니다. Allen-Bradley® CENTERLINE® 2100 MCC는 강력한 내구성과 고품질 통합 제어 및 전원을 하나의 중앙화된 패키지에 결합하여, 광범위한 모터 제어 옵션과 최고의 안전, 성능 및 안정성을 제공합니다.
IntelliCENTER® 기술이 적용된 CENTERLINE 2100 MCC는 지능형 모터 제어와 내장형 Ethernet/IP™ 네트워킹, 그리고 사전 설정된 소프트웨어를 사용하여 정보에 대한 실시간 액세스를 제공함으로써 성능을 강화해줍니다. 또한 엔드유저가 어디에서나 운영을 제어, 모니터링 및 유지 관리할 수 있도록 해줍니다.
ArcShield™, SecureConnect™ 옵션 등의 추가적인 안전 및 네트워킹 기능들은 이 프로젝트을 위해 개별적인 안전 및 통신 프로그램을 가장 잘 충족하는 설계를 생성할 수 있도록 해주었습니다.
Allen-Bradley PowerFlex® 755 인버터는 위치, 속도 또는 토크 제어가 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 이번 애플리케이션에서, PowerFlex® 755 인버터는 내장된 Ethernet 포트에 쉽게 통합되었으며, 5개의 옵션 슬롯이 피드백, I/O, 안전 및 내륙 애플리케이션을 위한 통신을 지원합니다.
E300™ 전자 과부하 릴레이는 실시간 모터 진단 정보와 유연한 설계를 제공하며, 모터에 문제가 발생하면 알림을 표시하여 작업자가 효율적으로 문제를 진단 및 해결할 수 있도록 해줍니다.
이뿐만 아니라, 가상화를 지원하기 위해, 한국에서는 처음으로 산업 데이터 센터(IDC)(PDF)를 구매하여, 엔드유저가 사전 엔지니어링된 확장 가능한 인프라스트럭처를 통해 비용을 절감할 수 있도록 해주었습니다. 가상화된 서버에서 다수의 운영체제와 애플리케이션들을 실행하는데 필요한 하드웨어는 모두 초기 설계와 견적에 포함되었습니다.
가상화를 도입함으로써, 엔드유저는 서버의 점유면적을 감소시키고, 애플리케이션의 수명을 연장하였으며, 관리 및 복구 기능, 원격 모니터링 및 관리를 통해 인프라스트럭처의 안정성을 향상시켰습니다.
결과
기존 전원 컨트롤러를 사용하며 에어퍼지 패널에 고가의 NEMA 7/9 외함을 설치하지 않고 험한 환경용 산업 등급 컨트롤러를 사용하는 것만으로도 비용을 30% 절감할 수 있습니다. 엔드유저의 관점에서, 산업용 제어 솔루션의 유연성은 향후 필요에 따라 쉽게 비용 효율적으로 I/O점을 추가하여 시스템의 역량을 확장할 수 있도록 해줍니다.
이번 프로젝트에서는 장기적인 관계와 협업이 중요한 역할을 했습니다.
이 기업의 강준호 대리는 “로크웰 오토메이션과의 협력 관계를 통해 첨단 기술과 새로운 시스템으로의 원활한 이전이라는 측면에서 무엇이 가능한지를 알게 되었다”며 “로크웰 오토메이션과의 협력 관계를 돈독히 할 수 있는 기회였다. 우리 기업의 전문지식을 결합해 시장에 혁신적인 IPP 솔루션을 공급할 수 있는 다양한 비즈니스 기회가 존재한다”고 말했습니다.
위에서 언급한 결과는 고객이 로크웰 오토메이션의 특정 제품과 서비스를 타 제품과 함께 사용하여 얻은 결과입니다. 다른 고객의 환경에서 얻어진 결과와는 다를 수 있습니다.
상표 정보
Allen-Bradley, ArcShield, CENTERLINE, E300, IntelliCENTER, PowerFlex, Rockwell Automation 및 SecureConnect는 로크웰 오토메이션의 상표입니다.