추천
과제
- 육류 및 가금류의 사이즈 감소 장비의 유용성, 위생 설계 및 유연성 개선
솔루션
결과
- 교육 및 운영 간소화
- Tool-Free 분해 활성화 기능
- 20분 이상 소요되던 교체, 위생 작업을 약 5분으로 단축
“홈 쿠킹”은 새로운 의미를 갖고 있습니다. 오늘날 바쁜 현대인들과 가족들은 더 이상 하루 세 끼의 식사를 준비하느라 시간을 보내지 않습니다. 그 대신, 간편 조리식품이나 슬라이싱(slicing), 다이싱(dicing) 작업을 최소화하는 대안을 찾습니다. 말렌의 엔지니어링 디렉터 윌슨(Doug Wilson)은 “간편 조리 식품은 제가 방문하는 모든 식품 가공 공장의 주요 관심사 입니다. 이는 더 많은 슬라이싱(slicing)과 다이싱(dicing)을 고려한다는 것을 의미합니다.” 라며, “더욱이 모든 식음료 업체들은 인력 부족을 경험하고 있으며, 식품 안전도 우려하고 있다.”고 말했습니다.
말렌(Marlen)은 첨단 기술이 적용된 식품 가공 장비와, 고품질의 단백질 및 식품을 전문으로 하는 시스템을 제조합니다. 두라반트(Duravant) 그룹 계열사인 말렌(Marlen)의 본사는 미주리 리버사이드에 위치하고 있으며, 전 세계 고객들에게 선도적인 식품 브랜드 제품을 제공하기 위한 장비와 시스템을 제작하고 있습니다.
고객들의 도전과제에 따라, 말렌은 최근 DuraKut™ 제품군을 출시했습니다. 최신 DuraKut 600시리즈는 육류와 가금류 처리를 위한 연속적인 플로우 감소를 특징으로 합니다. 다재다능한 이 장비는 신선하고, 진공된 냉동 식품과 조리 식품을 큐브(cube)나 스트립(strip)으로 절단합니다.
윌슨은 “우리는 오늘날 고객들의 요구를 충족시키기 위해, 장비 재설계가 필요하다는 것을 알고 있다”라며, “고객의 요구를 충족하는 장비 재설계를 위해, 주요 생산 담당자들에게 기존 장비에 대한 평가와 개선사항에 대한 의견을 받았다”고 말했습니다. 이러한 ‘고객의 소리’ – 엔지니어링, 서비스 및 생산 담당자들과 함께 내부 설계 리뷰 - 를 통해 상당한 장비 개선이 이루어졌습니다.
단순성 유지
윌슨은 “수년에 걸쳐 우리는 HMI의 언어 교환 능력을 향상시켰다”라며, “하지만, 프랑스어와 스페인어를 번갈아 사용하는 것처럼, 생산 현장에서 작업자들이 서로 다른 언어를 사용하는 것은 실용적이지 않다는 점을 발견했다.”고 말했습니다. 뿐만 아니라, 높은 이직률로 인해, 작업자들은 시스템을 배울 수 있을 만큼 충분히 오래 근무하지 않는 경우가 많았습니다.
말렌은 장비 조작과 교육을 쉽게 하기 위해, 아이콘 형식의 단순한 작업자 인터페이스를 개발했습니다. 또한 장비 고장 시 변경에 대한 절차나, 위생 관련 사항은 아이콘에 기반하며, 별도의 매뉴얼이 아닌 HMI에 내장되었습니다.
완벽한 전환, 분해 속도 향상.
깨끗하고, 직관적이며 매끄럽게 통합된 운영자 인터페이스에는 머신의 유연성을 강화하는 차별화된 기능이 포함되었습니다.
예를 들어, 식품 크기를 줄이는 애플리케이션에서, 프로세서는 2차원 슬라이싱에서 3차원 슬라이싱으로 전환해야 합니다. 머신 앞쪽에 있는 나이프 어셈블리는 제품을 세로로 잘라 조각을 만듭니다. 다이싱 애플리케이션으로 변경하려면, 작업자는 머신의 뒷면에 수평 슬라이싱을 추가로 부착하면 됩니다. HMI는 두 장비가 연결되는 즉시, 새로 추가된 기능을 실행합니다.
윌슨은 “또 다른 주요 개선점은 도구 없이도 분해가 가능한 점이다”라며, “이전에는 교체나 위생 작업을 위해 머신을 점검하는데 20~30분이 소요되었다. 새 머신을 이용하면 약 5분안에 공정이 완료될 수 있다”고 말했습니다.
위생 설계 개선
이 차세대 시스템의 중요 특징은 위생 디자인입니다. DuraKut 6000은 세척이 용이한 경사면을 특징으로 하며, 커버나 도어 핸들에 외부 경첩이 없습니다. 윌슨은 “고객의 소리를 바탕으로, 보다 강력한 무누출 전기 인클로저를 설계했다”라며 “특허 출원 중인 인클로저에는 개선된 씰(seals)이 포함되어 있는데, 이 씰은 세척 과정에서 내구성 향상을 위한 압력 검사도 완료했다.”고 말했습니다.
다기능 제어 시스템
DuraKut 6000 은 Allen-Bradley® CompactLogix™ 컨트롤러 와 Allen-Bradley PanelView™ Plus 7 그래픽 터미널을 갖춘 로크웰 오토메이션 제어 플랫폼을 기반으로 합니다. Allen-Bradley PowerFlex® 525 AC 인버터는 절단 및 방전(discharge) 공정 전반에 걸쳐 제품을 운송하는 컨베이어 시스템을 제어합니다. 정밀 큐브와 스트립 절단을 위해, 말렌(Marlen)은 Kinetix® 5500 서보 드라이브를 특징으로 하는 서보 구동 옵션을 제공합니다. 윌슨은 “전반적으로, 우리는 새로운 머신으로 보다 정확한 작업이 가능했다.”며, “새로운 디자인은 고기를 1/120,000 인치 이내로 절단한다. 이렇게 고기를 더 정밀하게 조각하면, 버려지는 부분을 최소화하여 음식물 낭비를 줄일 수 있다.”고 설명했습니다.
미래를 대비한 설계
말렌(Marlen)은 또한 새로운 디지털 기술을 고려하여 DuraKut 6000을 설계했습니다. 윌슨은 “우리는 항상 제품의 성능과 유용성을 향상 시킬 수 있는 방법을 찾고 있다.”며 “예를 들어, 머신 전체에 증강 현실(AR)을 사용하여, 보다 쉽게 교육하고, 문제 해결과 정비 작업을 간소화할 수 있는 미래를 예상한다.”고 말했습니다.
로크웰 오토메이션이 머신 빌더 퍼포먼스(machine builder performance)를 개선하는데 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보십시오.
Published 2020년 1월 9일 (목)