종자 포장 성공을 위한 청사진
Asytec은 로크웰 오토메이션의 공인 시스템 통합업체인 Dematec Automation과 오랜 관계를 유지해왔으며, 따라서 종자 포장 자동화의 전기 및 제어 시스템 설계 지원을 요청했습니다.
오늘날의 종자 제조업체들은 증가하는 소비자 수요를 충족하기 위해, 수량 및 종자 유형에 관한 특정 요구사항을 충족하기 위해 맞춤화된 포장 유연성을 제공하는 솔루션을 공급했습니다. Dematec Automation의 CEO 데이비드 하트(David Hart)는 로크웰 오토메이션의 통합 아키텍처 솔루션이 이상적이라고 생각했습니다.
작업자 안전을 최우선으로 생각하며, PLd/SIL 2 Cat 3인증된 로크웰 오토메이션의 Programmable 안전 플랫폼을 통해 머신 생산성에 영향을 미치지 않으면서 안전을 충족해야 합니다. 데이비드 하트는 “새로운 종자 포장 머신은 여러 종류의 종자를 플라스틱 봉투(plastic magazines)에 자동으로 포장하여, 수동 작업의 필요성을 최소화하도록 설계되었다. 따라서 기계 제어와 자동화는 머신 운영 성공에 매우 중요하다”고 말했습니다.
이 머신의 핵심에는 로크웰 오토메이션 Allen‑Bradley® control suite가 이더넷 네트워크를 통해 작동하고 있습니다. 1차 제어는 Micro800™컨트롤러에서 제공하는 2차 제어 및 안전 기능과 함께 CompactLogix™ programmable 자동화 컨트롤러에 의해 제공됩니다. PowerFlex® 525 가변 속도 인버터에서 안전 토크 차단 기능과 함께 유연한 모터 기능을 제공하고, PowerFlex 인버터는 Logix 환경과의 완벽한 통합을 제공합니다.
Dematec Automation의 관리 디렉터 팀 버브(Tim Bubb)는 “솔루션에서 제공하는 통합 및 안전 기능 외에도, 머신 설계에서 이러한 제품의 유연성은 모든 장비제조업체 애플리케이션에서 중요한 고려사항이며, 엔지니어링 시간은 약 20% 줄이는데 도움이 되었다”고 설명했습니다.