Allen‑Bradley® CENTERLINE® 2500 모터 컨트롤러 센터 (MCC)는 최적의 안전, 성능 및 안정성을 제공하여 채석장이 생산 요구사항을 충족하는데 도움을 줍니다. 현대적인 모터 제어 솔루션은 기존 시스템과 통합이 가능하고 고급 진단 기능을 제공해야 합니다. CENTERLINE 2500은 프리미어 통합과 짧은 엔지니어링 시간으로 이러한 요구사항을 충족시켜 줍니다.
로크웰 오토메이션의 계정 관리자 매튜 트리비(Matthew Treeby)는 “이 채석장은 최고의 표준을 충족하는 동시에, 비용 효율적이며 통합의 혜택을 제공하는 MCC 솔루션이 필요했다”고 설명했습니다.
SS 일렉트릭스는 로크웰 오토메이션 및 대리점인 NHP 일렉트리컬 엔지니어링 프로덕츠(Electrical Engineering Products)와 협력하여 12개의 컬럼으로 구성된 MCC의 심장부가 E300™ 전자식 과부하 릴레이, SMC™ Flex 소프트 스타터, POINT I/O™ 모듈, Guardmaster® 안전 릴레이, Stratix® 스위치, ControlLogix® 제어 시스템 과 PowerFlex® 525 가변속 인버터가 포함되어 있습니다.
트리비는 “MCC는 찰튼 채석장의 모터 제어를 위해 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공한다. MCC는 고품질에 규제를 준수하고 완전한 테스트를 거친, 글로벌 공급업체에서 기대되는 솔루션일 뿐만 아니라, 설계 및 프로젝트 관리가 논리적으로 이루어지기 때문에 고객이 고유한 요구사항에 맞게 맞춤화도 가능한, 그야말로 두 가지 세계의 장점을 결합해놓은 솔루션”이라고 설명했습니다.
지능형 소프트웨어 및 안전
직원 안전을 최우선시하는 보랄은 MCC에 ArcShield 기술을 포함하기로 했습니다. ArcShield는 아크 섬광의 위험을 감소시켜 주고 내부적인 전기 아크 폴트로부터 보다 효과적인 보호를 제공합니다.
확장 가능한 안전 솔루션을 제공함으로써, MCC의 Guardmaster 안전 릴레이는 채석장이 규제를 준수하고 기능 안전 요구사항을 충족할 수 있도록 지원해줍니다.
보랄의 MCC에는 또한 내장형 네트워킹을 통해 사전 예방적 유지보수, 프로세스 모니터링 및 고급 진단에 사용될 수 있는 정보를 수집해 MCC의 인텔리전스를 보강해주는 IntelliCENTERÒ 기술이 포함되었습니다. 이더넷으로 모터 제어 장치들을 연결하면, 언제 어디에서나 모니터링 및 분석 작업이 가능해져, 작업자와 유지보수 담당자들이 커넥티드 엔터프라이즈(Connected Enterprise)의 혜택을 실현할 수 있습니다.