시카고 하이츠 스틸(Chicago Heights Steel) 은 1893년에 창립되어 미국 일리노이주 시카고에서 사업을 운영해 온 레일 재압연 업체입니다. 이 기업은 낡은 철도 레일을 구매하고, 이를 가열하여 세 가지 부분으로 분리합니다. 이를 통해 표지판, T 포스트 및 일부 특수 제품 등 다양한 제품을 생산합니다.
노후한 제어 & 전기 시스템으로 인한 가동 중단 시간
구형 제어 및 전기 시스템으로 인해 가동 중단 시간이 발생하면서 시카고 하이츠 스틸의 생산성이 저하되었습니다.
“전기 문제가 발생할 때마다 그 원인을 찾기 위해 많은 시간을 허비했습니다. 게다가 문제 해결에 많은 시간이 소요되었습니다”라고 AIC의 비즈니스 개발 관리자인 안토니오 암브라(Antonio Ambra)는 말합니다.
시카고 하이츠 스틸의 사장 브래들리 코랄(Bradley Corral)은 다음과 같이 말합니다. “이런 문제를 해결할 사람이 아무도 없었습니다. 사용 가능한 부품이 없었고, 아무도 이런 사실을 몰랐었습니다.” 시카고 하이츠 스틸은 일을 완수하기 위해 무엇이든지 한다는 철학을 가지고 있었기 때문에 같은 사고방식을 가진 파트너를 찾는 것이 중요했습니다.
전문성이 필요한 시스템 업그레이드 계획
시카고 하이츠 스틸은 로크웰 오토메이션 시스템 통합업체 파트너인 AIC의 도움을 받았습니다.
오토마지오니 인더스트레일리 카피타니오(AIC, Automazioni Industraili Capitanio) 는 이탈리아에 소재한 글로벌 시스템 통합업체로서 철강 산업에 맞춤형 자동화 및 로봇 솔루션을 제공합니다. 이들은 전 세계적으로 1,000개 이상의 애플리케이션을 보유하고 있으며 40년 이상의 경험을 바탕으로 철강 고객을 지원하고 있습니다.
AIC는 헤드 압연기 스탠드에서 강철 크기를 줄이는 것부터 시작하여 마감 영역의 냉각 베드에서 바를 제거하는 것을 아우르는 압연 공장 전체를 쇄신하는 방안을 마련했습니다. 시스템에는 다음이 포함되었습니다.
- 최신 메인 및 보조 드라이브
- 자동화 & 제어 데스크
- Stratus 서버 및 ThinManager® 씬 클라이언트 관리 소프트웨어 기반 HMI 제어 시스템
- 안전 시스템
- 센서
- 엔지니어링
- 예비 부품
- 원격 지원 서비스
- 포장 및 운송
"새로운 시스템은 모든 PC를 네트워크로 가져올 수 있는 기능을 갖추고 있기 때문에 공장에서 진행되는 상황을 실시간으로 확인할 수 있습니다" “또한 확장성이 뛰어나서 향후에 제한 없이 시스템을 확장할 수 있습니다.”