“기술적인 관점에서 볼 때, 우리 애플리케이션은 틈새 시장이지만 매우 중요한 네트워킹 동기화 문제를 강조하는 등 상호 발전하는 모습을 보였으며, 로크웰 오토메이션 엔지니어는 다음 패치 릴리스에서 이를 해결했습니다.”
아일랜드 던독에 본사를 두고 있는 ControlSoft Automation Systems Ltd는 데이터 센터, 해양, 식음료, 제약 등 다양한 산업 분야의 공정 제어 요구 사항 및 에너지 관리를 위한 턴키 PLC 및 SCADA 솔루션을 제공합니다. 고도로 숙련된 엔지니어 팀은 다양한 분야에 걸쳐 풍부한 지식을 보유하고 있어 네트워킹 하드웨어 및 데이터베이스 스토리지와 보고 기능을 포함한 다양한 분야의 시스템을 통합할 때 여러 분야를 아우르는 역량을 제공합니다.
글로벌 데이터센터 운영자이자 클라우드 솔루션 제공업체는 가동 시간 목표를 100%로 유지하기 위해 훨씬 더 정확한 전기 공급 모니터링 솔루션이 필요했습니다.
- Allen‑Bradley ControlLogix 프로그래머블 가능 자동화 컨트롤러(PAC)
- Allen‑Bradley Micrologix 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
- ArmorBlock I/O & Stratix 이더넷 스위치
- 파워 미터
- FactoryTalk View SE & Historian
- 가동시간 신뢰도 향상
- 훨씬 빠른 이벤트 폴링으로 정확한 문제 파악 가능
- 높은 확장성
- PAC에 저장된 프로그램으로 쉽게 적용 가능
- 개방형 플랫폼
Challenge
가스, 수도, 전기와 마찬가지로 인터넷과 인터넷이 제공하는 모든 서비스가 없는 현대 생활은 상상하기 어려울 것입니다. 우리는 이제 인터넷이 항상 곁에 있다는 사실을 당연하게 여깁니다.
인터넷은 이제 단순한 문자 메시지부터 사진 저장, 온라인 쇼핑, 국제 비즈니스 거래, 산업 환경에서의 원격 실시간 AR 시뮬레이션에 이르기까지 삶의 모든 측면에 영향을 미칠 정도로 우리의 일상 활동에 지대한 영향을 미치고 있습니다.
다른 유틸리티와 마찬가지로 인터넷은 안정적인 연결과 강력한 스토리지 솔루션에 의존합니다. 이 두 가지 중 하나라도 원활하지 않으면 일상 생활에 어려움을 겪기 시작하고 문의가 쏟아지기 시작합니다. Wi-Fi가 작동하지 않는다는 소리를 들으면 몸서리치지 않는 사람이 있을까요?
인터넷이 우리에게 제공한 유비쿼터스 혜택 중 하나는 클라우드 스토리지입니다. 더 이상 PC나 온사이트 네트워크 스토리지 시스템에 테라바이트 용량의 로컬 하드 드라이브가 필요하지 않습니다. 작업물, 사진, 엔지니어링 설계도를 어디서든 가져와서 누구와도 쉽게 공유할 수 있습니다.
Statista에 따르면 전 세계적으로 생성, 캡처, 복사, 소비되는 데이터의 총량은 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 2020년에는 64.2제타바이트였으며 2025년에는 전 세계 데이터 생성량이 180제타바이트 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 데이터의 엄청난 증가와 클라우드 스토리지 서비스 및 제공업체의 확산은 전 세계에 데이터 팜과 데이터 센터가 생겨나고 있다는 것을 의미합니다.
현지에서 법제화되어 있고 서비스 중단 시 규제 기관으로부터 벌금을 부과받을 수 있는 가스, 수도, 전기와 달리 데이터 센터는 서비스 제공에 실패하면 고객의 분노와 그에 따른 모든 계약 위약금, 홍보 타격, 영업권 손실에 직면해야 합니다. 실제로 서비스 중단과 웹사이트 정전을 강조하는 헤드라인이 점점 더 많은 비중을 차지하기 시작했습니다.
대부분의 경우 데이터를 저장하기 위해 여러 수준의 이중화가 사용되지만 데이터센터는 여전히 전력 변동 및 중단의 영향을 받을 수 있으며, 가능한 한 빠른 시간 내에 이를 감지하고 완화해야 합니다.
문제는 대부분의 빌딩 관리 시스템(BMS)이 데이터센터에 필요한 반응성을 제공하도록 구축되지 않았으며, 단 몇 초의 폴링 주기로도 수천 개의 데이터 포인트를 제공한다는 것입니다. 문제는 어떤 신호가 먼저 발생했으며 어떤 신호가 문제를 나타내는가 하는 것입니다.
이러한 성능 제한과 다른 자동화 공급업체의 지원 리소스 부족으로 인해 한 선도적인 글로벌 데이터 스토리지 및 서비스 회사가 아일랜드 회사인 컨트롤소프트 오토메이션(ControlSoft Automation)에 연락하여 도와달라고 요청하게 되었습니다.
Solution
목적:
ControlSoft는 이미 문제 해결사로 명성을 쌓아왔으며 지난 10년 동안 50만 개 이상의 전기 매개변수 사용을 기록할 수 있는 전력 관리 시스템(EPMS)을 개발하여 고객에게 전기 공급의 성능과 관련된 정확한 정보를 제공했습니다.
ControlSoft의 매니징 디렉터인 더모트 캐러거(Dermot Carragher)는 “우리가 개발한 EPMS 시스템은 사실상 분산형 시계 시스템입니다. 모든 것이 정밀 시간 프로토콜(PTP)을 사용하여 동기화되며, 이벤트는 밀리초 미만의 정확도를 자랑합니다. 일반적인 기존 BMS 시스템은 몇 초 단위까지만 정확하기 때문에 2초 동안 여러 이벤트가 표시될 수 있으며, 어떤 이벤트가 트리거되었는지 알 수 없습니다.
“반면에, EPMS는 분산 시스템 전체에서 밀리초 단위까지 타임스탬프를 찍습니다."라며 "따라서 언제 어떤 일이 발생했는지 정확한 이벤트 순서를 알 수 있으므로 일련의 문제를 일으킨 정확한 문제를 확실하게 파악할 수 있습니다."라고 설명합니다.
Result
ControlSoft 솔루션의 향상된 기능은 항상 밀리초 미만 영역에서 작동하도록 설계된 로크웰 오토메이션의 로직스 프로그래밍 가능 자동화 컨트롤러(PAC), 스위치 및 I/O를 배포한 덕분입니다.
캐러거와 그의 팀은 로직스 기반 운영 환경의 다른 기능도 활용했습니다. “대부분의 현장 디바이스는 ControlLogix PAC 내에서 사전 프로그래밍되어 있습니다. 즉, 최종 사용자는 데이터 홀에 배포할 필드 디바이스의 모델과 노드 주소를 선택하여 설치를 구성하기만 하면 PLC 프로그래머 없이도 애플리케이션이 효과적으로 자동 구성합니다. 설치를 신속하게 확장하고 롤아웃하는 이러한 기능은 우리 플랫폼의 필수 요소이며, 정말 빠르게 솔루션을 필요로 했던 대규모 데이터센터 고객과의 성공의 핵심이었습니다. 마감 기한이 엄격하지 않은 경우 이 접근 방식을 사용하면 더 쉽고 신속하게 대량 롤아웃할 수 있습니다.”
시스템의 개방성은 거의 모든 애플리케이션에 맞게 조정할 수 있다는 것을 의미합니다. 또한 단일 전원 제어 부품 공급업체나 브랜드에 종속되지 않으려는 많은 고객의 요구 사항을 해결합니다. 또한 원격 액세스 기능도 제공하므로 필요한 경우 적절한 클라이언트 권한이 있는 ControlSoft는 이를 활용하여 프로그래밍, 유지보수, 개선 및 업그레이드를 수행할 수 있습니다.
“이 프로젝트에서는 일정이 매우 짧았습니다."라고 캐러거는 설명합니다. “고객의 구두 사양은 '즉흥적'이고 '매우 느슨하다'고 표현할 수 있지만, 로크웰 오토메이션 상용 엔지니어링 팀의 도움으로 첫 번째 단계를 배포할 수 있었고, 검증을 통과하여 바로 작동했습니다.
“그 후 이달 말까지 두 번의 설치가 더 필요하다는 말을 들었지만, 모두 동일했기 때문에 걱정할 필요는 없었습니다."라고 그는 계속 말합니다. 거의 모든 것이 달랐습니다. 공통된 구성 요소는 우리가 공장에 가져온 것뿐이었죠. 다행히도 우리 시스템의 확장성과 로크웰 하드웨어의 적응성 덕분에 몇 달이 걸렸어야 할 작업을 단 며칠 만에 끝낼 수 있었습니다.
Published 2024년 6월 10일 (월)