단-웹은 또한 세계 어디에서나 쉽고 빠르게 예비 부품과 기술 지원에 액세스할 수 있도록 해주는 공급업체가 필요했습니다. 그렇기 때문에, 전세계적인 도달 범위를 갖춘 공급업체를 찾는 것이 주요한 설계 고려 사항 중 하나였습니다.
솔루션
단-웹의 고객은 로크웰 오토메이션의 솔루션을 공급해줄 것을 요구했습니다. 그러나 단-웹의 전기 엔지니어 라스 한센(Lars Hansen)은 “엔드유저가 제어 시스템을 특별히 지정하지 않았더라도 로크웰 오토메이션을 선택했을 것"이라며,
“Stratix™ 5700과 5400 Ethernet 스위치 등, 엔드유저는 특정 네트워크 제품과 프로토콜을 사용하고 있었다”고 설명했습니다. 단-웹과 로크웰 오토메이션은 가변 속도 드라이브로는 Allen-Bradley PowerFlex® 525 또는 753 장치를 사용하고, Allen-Bradley Kinetix® 5500 서보 드라이브로 모션을 공급하기로 했습니다. HMI로는 Allen-Bradley PanelView™ Plus 7 Performance 디스플레이를 사용하기로 했습니다. 이러한 특정 제품들을 선택한 이유는 모든 주요 자동화 컴포넌트가 TCP/IP로 통신해야 한다는 고객 요청이 있었고, 모든 컴포넌트가 Studio 5000® 환경에서 프로그래밍이 될 수 있기 때문입니다. 단일한 프로그래밍 플랫폼을 사용하는 이러한 접근방식은 엔드유저의 운영과 유지보수 작업을 간소화해줄 뿐만 아니라 추후 공장 확장 시 추가적인 하드웨어를 감소시켜 줍니다.
이 프로젝트를 위한 로크웰 오토메이션® 통합 아키텍처 솔루션을 위해 Allen-Bradley ControlLogix 컨트롤러 3대(L72S 2대, L85 1대), PowerFlex 525, 753 및 755 가변 속도 드라이브 217대, Kinetix 5500 서보 드라이브 5대, PanelView Plus Performance HMI 28대, Stratix 5400 및 5700 Ethernet 스위치 12개가 사용되었습니다. 이 솔루션은 다수의 Allen-Bradley POINT I/O™ 모듈과 안전 컴포넌트 및 센서로 보안됩니다.
상용 및 현장 서비스 엔지니어들이 장비 구축과 관련해 상당한 도움을 주었습니다. 또한 글로벌 장비제조업체 기술 컨설턴트(GOTC)들은 PLC 프로그래밍, 모션 프로파일, 네트워킹 인프라의 토폴로지 및 아키텍처에 대한 지원을 제공했습니다. 한센은 “이 장비는 완전하게 통합된 제어 솔루션을 갖추고 있다”며, “이러한 통합 접근방식은 제품 설치와 시운전을 훨씬 더 수월하게 만들어 주어, 제품을 보다 신속하게 시장에 출시할 수 있게 되었다. 이러한 규모의 라인의 경우 주문에서 인도까지 최고 2년이 걸릴 수도 있다는 점을 고려할 때 이는 특히 중요한 부분”이라고 설명했습니다.
결과
한센은 이어 “로크웰 오토메이션의제품은 쉽게 사용이 가능하다”며 “현지 로크웰 오토메이션 사무소와 단-웹 간의 효과적인 협력으로 많은 과제를 해결했다. 또한, 미국에 있는 엔드유저는 현지 로크웰 오토메이션의 현장 서비스 엔지니어로부터 기동 지원을 받을 수 있을 것"이라고 덧붙혔습니다.