솔루션
이러한 목표를 달성하기 위해 Full Sail은 기존의 수동 여과조를 전자동 네트워크식 맥아즙여과 시스템으로 업그레이드하기로 결정했습니다.
Full Sail은 새로운 시스템을 설계하여 구현하기 위해 폴란드의 Ore.에서 Aurora Industrial Automation을 도입했습니다. 로크웰 오토메이션 PartnerNetwork™ 프로그램에 참여 중인 정보 솔루션 제공업체인 Aurora가 Full Sail에서 작업 전반에서 제조 인텔리전스 전략을 적용할 수 있도록 도와주는 제어 및 정보 솔루션을 구현했습니다.
새로운 맥아즙여과 시스템에서는 PlantPAx™ 프로세스 자동화 시스템(로크웰 오토메이션)을 이용합니다. PlantPAx 시스템의 일부로 Aurora는 PlantPAx Logix Batch and Sequence Manager(LBSM)를 통합했습니다.
LBSM은 ISA-S88 표준과 배치 제어 용어를 준수합니다. 이 시스템은 Full Sail에서 서버 측 배치 소프트웨어 애플리케이션이 필요 없는 FactoryTalk View human-machine interface를 통해 Allen-Bradley® ControlLogix® 컨트롤러에서 직접 시퀀스를 구성할 수 있도록 해줍니다.
어느 시점에서든 배치 요구 사항이 증가할 경우 Full Sail은 비용이 많이 드는 리엔지니어링 및 테스트 과정 없이 LBSM을 포괄적인 소프트웨어 솔루션(예: FactoryTalk Batch)으로 마이그레이션할 수 있습니다.
새 시스템에 대한 통찰을 얻을 수 있도록 Aurora는 로크웰 오토메이션의 FactoryTalk 소프트웨어를 기반으로 제조 인텔리전스 전략을 구현했습니다.
EtherNet/IP 네트워크를 통해 FactoryTalk Historian에서는 PlantPAx 시스템에서 세밀한 실시간 생산 데이터에 대한 데이터 태그를 직접 식별하여 수집합니다. 60단계 이상의 여과 프로세스로 작동하는 맥아즙여과 시스템에서 방대한 양의 데이터를 생성합니다.
이전 시스템에서는 여과조의 각 양조 과정에서 4-5개의 데이터 지점만 이용했습니다. FactoryTalk 소프트웨어를 사용하는 새로운 맥아즙여과 시스템에서는 이제 최대 250개의 데이터 태그를 끌어올 수 있습니다.
Full Sail은 FactoryTalk VantagePoint 소프트웨어를 사용하여 이 데이터 금광을 사전 결정된 대시보드로 집계합니다. 대시보드에서는 Full Sail에서 운영을 개선하는 데 사용할 수 있도록 역할별 실시간 핵심 성능 지표(제조 인텔리전스)를 제공합니다.
결과
정보 지원 자동화 맥아즙 프로세스로 전환하면 즉각적으로 결과를 실현할 수 있습니다.
이제 실시간 데이터 검색이 가능하므로 기간을 소중하게 활용하고 시스템 기능을 최적화하고 배치 과정에서 발생하는 불일치 또는 문제점을 파악할 수 있습니다.
보고 및 대시보드 소프트웨어에서 새로운 히스토리언과 구형 시스템에 즉각적으로 연결하여 보고를 위한 가상의 이종 데이터 소스를 구축할 수 있습니다.
단일 특수 배치부터 대규모 추세까지 다양한 정보에 즉시 액세스하여 향후 양조 과정을 안내 받을 수 있습니다. 양조 과정에서 심각한 문제가 발생할 경우 해당 양조 과정에 대한 정확한 평가 결과를 추적하여 분석할 수 있습니다.
"우리 회사는 약 20가지의 맥주를 생산한다"고 Full Sail의 양조 책임자 James Emmerson은 말합니다. "이제 각 배치의 양조장에서 어제 만들었든 아니면 작년에 만들었든 간에 이전의 양조 과정에 대한 정보를 활용할 수 있습니다. 예전으로 돌아가서 성공적인 배치를 만들었던 바로 그 평가 결과를 확인하고, 그 정보에 따라 새로운 양조 과정을 최적화하는 거죠."
새로운 PlantPAx 시스템에서는 양조 용량이 25% 늘었을 뿐만 아니라 각 주기의 양조 시간도 절반 정도로 줄었습니다. 이제 작업자가 양조 과정을 시각적으로 파악하면서 진행 중인 양조 과정을 실시간으로 최적화할 수 있습니다. Full Sail은 이미 이 통찰을 이용하여 원재료 비용을 연간 5% 절감하고 있습니다.
또한 청보리 낟알에서 수분을 훨씬 더 많이 제거할 수 있어 부산물도 이익을 남기고 판매하고 있습니다.
이와 함께 Full Sail은 연간 물 사용량도 1백만 갤런이나 줄임으로써 지속 가능성 목표를 향해 한걸음 더 나아갔습니다.
1백만 갤런의 물 사용량을 줄임으로써 새 시스템에서 배관, 펌프, 난방, 냉방 비용이 절감됩니다. 우선 물을 사용하지 않는 데 따른 환경 영향은 만금으로도 바꿀 수 없습니다.
위에서 언급한 결과는 Full Sail Brewing Company가 로크웰 오토메이션의 제품과 서비스를 타 제품과 함께 사용하여 얻은 결과입니다. 구체적인 결과는 고객마다 다를 수 있습니다.