Loading
성공 사례
Recent ActivityRecent Activity
9 분

해밀턴 시의회, 시스템 업그레이드를
통해 규제 준수 요건 충족

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
해밀턴 시의회, 시스템 업그레이드를 <br>통해 규제 준수 요건 충족 hero image

과제

  • SCADA 시스템 업그레이드를 통해 해밀턴 시의회가 운영 데이터를 보다 안전하게 저장, 분석 및 보고할 수 있도록 지원

솔루션

  • FactoryTalk Historian SE를 통해 조직의 모든 레벨에서 데이터 수집 및 저장
  • FactoryTalk VantagePoint® - EMI 운영 성능에 영향을 주는 정보 제공
  • FactoryTalk AssetCentre - 계약업체의 시스템 사용과 변경 사항 관리를 통해 조직의 시스템에 대한 보안 액세스 제공

결과

  • FactoryTalk 아키텍처로의 원활한 전환/마이그레이션 - FactoryTalk View SE, FactoryTalk Historian, FactoryTalk Vantage Point, FactoryTalk Asset Centre, FactoryTalk ViewPoint 등의 제품을 성공적으로 설치
  • 보다 효율적인 방식으로 음용수 규제 준수 역량 향상 - 생산 프로세스에 대한 가시성 향상으로 실시간 또는 이력 보고 및 분석 가능 사전 검증 데이터 수집 및 저장을 통해 정확한 정보만 보고에 포함 보고용 웹 기반 포털을 통해 데이터 액세스를 위한 단일 지점 유지
  • 신뢰성 있는 데이터에 대한 접근성 향상 - 데이터 스토리지에 10년간 액세스할 수 있게 되어 규제 준수 요건 충족 일, 주 또는 월 단위의 광범위한 보고 가능
  • 업그레이드된 시스템 운영 직원의 업무 유연성이 향상됨 - 태블릿 또는 스마트폰을 통해 시스템을 외부에서 관리할 수 있음

뉴질랜드에서 가장 긴 강인 와이카토(Waikato) 강은 해밀턴 시의 용수 공급원입니다. 해밀턴 시의회는 강물의 처리, 배분 및 관리를 담당하며, 고객에게 유해 미생물이 포함되지 않고 수질 기준을 충족하는 용수가 공급될 수 있도록 합니다.

해밀턴의 용수 공급 시스템은 한 개의 수처리 공장으로 이루어져 있습니다. 이 수처리 공장은 1,000km가 넘는 파이프 망을 통해 도시 전역에 분포된 8개의 저수지로 음용수를 공급하고, 용수 공급망은 용수를 고객의 수도로 직접 보냅니다. 해밀턴 시의회는 매일 초당 평균 2,385잔의 고품질 음용수를 51,000여 가구와 산업시설에 공급합니다.
시의회는 해밀턴의 유일한 폐수 처리 공장인 Pukete 폐수 처리 공장(WWTP)의 운영도 담당하고 있습니다. 이 공장은 최근 수십 년간 인구가 급속히 증가하여 현재 15만 명 이상이 된 해밀턴 지역에 서비스를 제공하고 있습니다. 해밀턴 시와 마찬가지로 Pukete WWTP도 계속 발전해 나가고 있어서, 운영 효율성을 향상시키고 변화하는 정부 규제 환경을 지속적으로 준수하는 것이 중요한 과제로 남아 있습니다.
해밀턴 시의회는 로크웰 오토메이션의 FactoryTalk 통합 생산 및 성능 관리 제품군을 사용하여 수처리 공장의 감시 제어 및 데이터 수집(SCADA) 시스템을 업그레이드하였으며, 그 결과 주요 이해관계자들은 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있게 되었고, 성능 효율성이 향상되었으며, 관련 규제를 보다 효과적으로 준수할 수 있게 되었습니다.

규제 준수 및 생산성 요구 사항 충족

안전한 용수를 모든 이에게 공급하는 것은 공중 보건을 위한 기본적인 요건입니다. 2008년 뉴질랜드 보건부(Ministry of Health)는 음용수 기준을 개정했습니다.

수처리 공장은 이러한 규제를 준수하기 위해 생산량, 유입량 및 방출 수준을 추적, 저장하여 월별 보고서를 제출해야 하게 되었습니다.
특히 개정된 기준은 수처리 공장이 운영 데이터를 10년간 보존할 것을 요구했습니다. 시의회가 현재 사용 중인 감시 제어 및 데이터 수집(SCADA) 시스템용 소프트웨어는 로크웰 오토메이션이 십여 년 전에 공급한 것이었습니다. 그러나 RSView® 32 시스템은 시간이 흐르면서 구식이 되어 뉴질랜드 정부의 현행 규제 사항을 효율적으로 충족할 수 없었습니다.
기존 SCADA 시스템으로 보고서를 제출하려면 데이터를 수작업으로 기록한 뒤 Microsoft® Excel® 스프레드시트로 옮겨야 했습니다. 그렇기 때문에 신속 정확하게 사전 준비된 보고서를 자동으로 생성하여 관계당국의 담당자들과 공유할 수 있도록 해주는 자동화된 보고 시스템이 필요하게 되었습니다.
"기존 시스템은 구식이 되어, 업그레이드를 통해 뉴질랜드의 현행 음용수 규제 준수 절차를 단순화할 필요가 있었습니다. 뿐만 아니라, 생산성을 높이고 가동 중단 시간을 줄여 주는 통합 시스템을 구축하면 공장의 운영 효율성을 향상시킬 수 있다는 사실도 깨달았죠." 해밀턴 시의회의 자동화 및 전기 관리자인 Gary Pitcaithly의 말입니다.
업그레이드의 핵심 목표는 10년 동안 안정적이고 신뢰할 수 있는 방식으로 데이터를 보존할 수 있는 시스템을 확보하는 것이었습니다. 동시에 이 시스템은 승인된 이해관계자에게만 접근이 허락되는 안전한 환경을 유지하면서 기존 운영 체제보다 향상된 운영 효율성을 제공할 수 있어야 했습니다.
이러한 절차 개선을 위해 해밀턴 시의회는 로크웰 오토메이션에 시스템 업그레이드의 핵심 요소가 될 최신 버전의 FactoryTalk 소프트웨어 제품군을 공급해 줄 것을 요청했습니다. 로크웰 오토메이션의 남태평양 지역 산업 관리자인 Prasad Nory는 "FactoryTalk Historian과 FactoryTalk Vantage Point는 변화하는 음용수 기준을 충족해야 하는 상하수도 및 폐수처리 업계에서 점점 표준으로 자리를 잡아가고 있는 추세다. 또한 데이터를 로컬에 저장하여 통신 에러에 대비하고 규제 준수를 위해 여러 시의회가 펌프 스테이션에서 FactoryTalk Historian ME를 사용하고 있다"고 설명합니다.
"FactoryTalk로 업그레이드한 결과 시의회는 보다 효과적인 보고서로 정부 규제를 준수하고, 시스템의 안정성 및 신뢰성 향상은 물론 계약업체가 현장에서 변경 또는 확장 작업을 수행하는 경우의 위험을 줄이는 등 여러 가지 중요한 혜택을 얻었습니다."
FactoryTalk 소프트웨어는 조직 전반에 걸쳐 실시간으로 정보를 교환할 수 있게 해줍니다. 이는 정보에 기반하여 보다 효과적으로 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 하여 대응력과 생산성을 향상시키고, 비용을 절감하며, 보다 손쉽게 규제를 준수할 수 있도록 해주는 핵심 요인입니다.
해밀턴 시의회는 6개월에 걸쳐 WWTP 시스템을 업그레이드했는데, 여기에는 Pitcaithly가 사내에서 구현한 FactoryTalk Historian, FactoryTalk VantagePoint, FactoryTalk AssetCentre, FactoryTalk ViewPoint 애플리케이션이 포함됩니다. 로크웰 오토메이션의 고객 지원 및 유지보수 팀은 업그레이드를 하는 동안 시의회에 지원을 지공했으며, 특히 Historian Classic을 FactoryTalk Historian으로 마이그레이션하는 작업을 도왔습니다.
FactoryTalk Historian 및 FactoryTalk VantagePoint는 음용수 기준을 준수하는 데 필요한 장기적인 저장 및 보고 기능을 제공했습니다. 데이터는 보존 규정을 충족할 수 있도록 Historian 서버에 10년간 보관되며, 분석 또는 보고를 위해 손쉽게 액세스할 수 있습니다. FactoryTalk VantagePoint는 공장의 일정을 작성하고 음용수 소비, 방출, 유입, 수질 및 저장 수준에 관한 정기적인 정보 제공을 위한 보고서를 자동 생성하는 데 사용됩니다.
FactoryTalk AssetCentre는 향상된 계약업체 관리, 변경 관리 및 저장 기능을 제공합니다. 가장 중요한 점은 공장이 이제 10년간의 데이터 및 기록 보존 규정은 물론, 뉴질랜드의 음용수 관련 규제를 효과적으로 준수할 수 있게 되었다는 사실입니다.

청정 용수 공급 및 깨끗한 환경 조성

새로운 통합 아키텍처® 솔루션의 혜택은 수처리 공장이 앞으로 오랫동안 해밀턴의 주민에게 깨끗한 식수와 환경을 제공할 수 있도록 해주었다는 것입니다. Pitcaithly에 의하면 시의회는 FactoryTalk를 구현한 후 이력 및 보고 데이터를 보다 신속하고 정확하게 이용할 수 있게 되었습니다.
"업그레이드 덕분에 WWTP 전체에 걸쳐 시스템을 아주 간편하게 사용할 수 있게 되었습니다. 새로운 Historian은 데이터 저장과 핵심 보고서 생성에 대단히 효과적입니다." Pitcaithly가 이야기합니다. "Vantage Point 소프트웨어로 음용수 기준을 준수하는 것은 물론, 다른 이유로 보고서가 필요할 때도 효율적으로 작성할 수 있습니다. 또 이러한 보고서를 웹에 게시하여 권한 있는 사람 누구나 쉽게 검토하도록 할 수도 있습니다."
업그레이드의 또 다른 중요한 이익은 WWTP 시스템 운영 직원의 업무 유연성이 향상되었다는 것입니다. "이동 중에도 FactoryTalk 소프트웨어로 보고서를 편집하거나 업데이트할 수 있어서 우리 팀의 시간 활용도가 더 높아졌습니다.
데이터를 Historian에 저장하기만 하면 PAC(컨트롤러
)에서 휴먼 인터페이스로 데이터가 바로 전달됩니다. 이 데이터는 스프레드시트에 통합되므로 혼탁도나 염소 수준이 기준에 맞는지 여부를 일별, 주별, 월별로 세부적으로 검토할 수 있습니다." Pitcaithly의 말입니다.
이러한 유연성 덕분에 시스템 사용자는 태블릿 컴퓨터나 스마트폰으로 해당 소프트웨어에 원격 액세스할 수도 있습니다. "전 세계 어디서나 태블릿과 스마트폰으로 FactoryTalk View에 액세스할 수 있으므로, 외근 중이거나 현장에 나가 있을 때도 시스템에 쉽게 액세스하고 핵심 내용을 변경할 수 있다"고 Pitcaithly가 마지막으로 덧붙입니다.
해밀턴 시의회는 공장이 새로운 운영 잠재력을 발휘할 수 있도록 해주는 FactoryTalk 소프트웨어 제품군이 이러한 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 앞으로 지속적으로 시스템을 업데이트하고 개선해 나갈 계획입니다.
위에서 언급한 결과는 해밀턴 시의회가 로크웰 오토메이션의 제품과 서비스를 타 제품과 함께 사용하여 얻은 결과입니다. 구체적인 결과는 고객마다 다를 수 있습니다.

Published 2015년 9월 25일

주제: 상하수도 및 폐수처리
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 해밀턴 시의회, 시스템 업그레이드를 <br>통해 규제 준수 요건 충족 Chevron RightChevron Right
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. 개인 정보 보호 정책
CloseClose