하이드로 태즈매니아는 단일한 900kw 풍력 터빈과 200kw 규모의 태양광 패털들을 설치했습니다. 이 활성화 시스템에는 750kw/300kwh 배터리, 플라이휠, 동기 콘덴서, 1.5MW급 동적 레지스터가 포함되며, 시스템은 하이드로 태즈매니아가 특별히 설계한 확장 가능한 모듈형 컨테이너 장치로 운반됩니다.
발전소 제어
매시는 “제어 요구사항을 충족하기 위해, 모든 시스템에는 일관성, 안정성, 가용성과 간단한 통합을 제공하는 로크웰 오토메이션 제품이 사용되었다. 현지 로크웰 오토메이션 공식 대리점인 NHP 일렉트리컬 엔지니어링(NHP)이 신속하게 공급해주었다"고 말했습니다.
NHP는 고객의 니즈에 맞게 맞춤화된 고객 솔루션을 제공하고 관련된 전문 서비스를 지원합니다.
발전소 제어 시스템은 하이드로 태즈매니아가 자체 개발한 PLC 코드로 구축되었으며, 제어 및 통신 장비를 통합해 신속하고 안정적으로 데이터를 공급해주는 로크웰 오토메이션의 시스템 아키텍처에서 구동이 됩니다.
이 시스템은 분산 제어에 기반하며, 단일한 감독 제어 장비가 모든 분산된 지원 시스템과 발전 장비를 관리합니다.
매시는 "비용을 절감해주고 공간과 IO를 극소화하는데 도움이 되기 때문에 태양광의 분산 제어, 배터리, 플라이휠, 스위치기어에는 Allen-Bradley® CompactLogix™를 사용했고, 프로그램의 규모가 크고 IO 수가 많기 때문에 동적 레지스터에는 ControlLogix®를 사용했다"고 설명했습니다
분산되어 있는 모든 활성화 시스템과 발전기들을 관리하는 주요 하이브리드 전력 시스템 컨트롤러는 안정적인 전력 공급을 보장해주고 디젤 연료를 최대한 절약할 수 있게 해줍니다. 신재생 에너지 소스와 고객 부하의 지속적인 변동으로 야기되는 복잡성 때문에, 주요 컨트롤러는 신재생 리소스가 극대화 및 최적화될 수 있도록 해주는 까다로운 작업을 수행할 수 있습니다.
ControlLogix 제어 시스템은 이러한 도전과제를 해결하는데 필요한 속도와 의사결정을 지원하는 다양한 기능들을 제공하여, 전력 계통으로 안정적인 고품질 전력을 공급할 수 있도록 합니다.