제어 시스템을 업그레이드하려면 유지보수 비용을 절감하고 생산 라인의 유연성을 향상시키기 위해 레거시 SLC™ 컨트롤러를 Allen-Bradley® ControlLogix®로 마이그레이션해야 했습니다. 제어 시스템 업그레이드에 따르는 위험성과 소요 비용을 감안하는 것은 처음에는 선뜻 내키지 않을 수도 있습니다. 하지만, 제조업체는 산업 사물 인터넷(IIoT: Industrial Internet of Things)을 활용하는 첨단 기술에 투자함으로써 스마트 제조의 이점을 더 효과적으로 실현할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션의 솔루션 설계자인 조너던 풋맨(Jonathan Footman)에 따르면 ”공장 시설 전반에서 연결성을 더 높일수록 커넥티드 엔터프라이즈(Connected Enterprise)를 향한 여정에서 스마트 제조와 발전을 가능케 하는 기술을 더 쉽게 구현할 수 있습니다.”
공장의 상시 가동 유지
Arnott’s는 공장의 가동을 유지하기 위해 Rockwell Automation Integrated Architecture® 시스템의 고유한 유연성을 활용하여 새로운 컨트롤러로 단계적 마이그레이션을 수행했습니다.
ControlLogix Control Systems는 모듈식 아키텍처와 다양한 입출력 및 네트워크 옵션을 제공합니다. 프로그래밍 소프트웨어, 컨트롤러 및 입출력 모듈 간의 견고한 통합으로 시운전 및 정상 작동 중에 개발 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
SAGE는 엔지니어링 시간을 줄이기 위해 첫 번째 단계에서 기존의 SLC 입출력을 사용했고 그 뒤에 DeviceNet에 약간의 이더넷 지점 입출력 및 Flex 입출력을 추가했습니다. 또한 RSLogix™ Project Migrator 툴을 사용하여 간편하게 ControlLogix 컨트롤러를 설치할 수 있었습니다.