더 나은 방법 : 독립형 무빙 카트 기술(ICT)
켄 쿡은 “로크웰 오토메이션과의 파트너쉽을 통해 iTRAK 독립형 무빙 카트 기술을 기반으로 하는 ‘이중 트랙(double-decker)’시스템을 개발하고, 포춘지 선정 500대 기업 고객에게 보급했다.”며 “고객이 OEE 표준(85%)을 충족하는데 도움이 될 수 있도록 솔루션을 설계했다. 현재 이 시스템은 97%의 OEE를 달성하고 있다”고 말했습니다.
DT 엔지니어링은 이러한 성공을 바탕으로 많은 애플케이션의 프로토타입 역할을 할 수 있는 이중형 iTRAK 솔루션을 설계했습니다.
iTRAK 기술은 리니어 동기식 모터를 기반으로 하여, 여러 자기 추진 캐리어를 독립적으로 제어할 수 있습니다. 제어 소프트웨어 및 내장 센서는 지속적으로 캐리어의 위치를 개선합니다.
캐리어는 고정된 속도로 이동하는 것이 아니라, 각 캐리어가 독립적으로 스테이션 사이를 이동합니다.
프로토타입 솔루션에서, 첫번째 iTRAK 시스템은 제품을 프로세싱(processing) 스테이션으로 운송합니다. 두번째 iTRAK은 오버헤드(overhead)로 실행되며 다양한 역할을 담당할 수 있습니다.
켄 쿡은 “애플리케이션에 따라 상위 iTRAK 시스템을 사용하여, 하위 트랙의 제품에 재료를 분배하거나, 전환을 위한 다른 제품 SKU를 준비할 수 있다.”며, “또한 두 개의 SKU를 동시에 실행하도록 시스템을 구성할 수 있다.”고 말했습니다.